Schmalz

Ventosas planas

Las ventosas planas son ventosas (pieza elastomérica) con un diseño plano. Nuestras garras de vacío están disponibles en diseño ovalado o redondo. Schmalz también ofrece ventosas de fuelle como alternativa a las planas.

Las ventosas planas conectan el sistema de manipulación y la pieza de trabajo

Las ventosas planas se caracterizan principalmente por su menor volumen interno. El volumen interno de una ventosa debe evacuarse durante la manipulación, es decir, hay que aspirar el aire. Solo así la diferencia entre la presión ambiental y la presión entre la ventosa y la pieza será lo suficientemente grande como para que esta se adhiera a la garra de vacío. Cuanto mayor sea el volumen interno, más tiempo tardará el proceso de evacuación.

Estas ventosas se utilizan principalmente para la manipulación de piezas planas o ligeramente alabadas. La forma de las ventosas garantiza una elevada estabilidad intrínseca. Esto significa que la garra de vacío puede soportar fuerzas laterales elevadas. Las ventosas planas también se eligen por su reducida altura.

Las garras de vacío planas se utilizan principalmente en procesos altamente dinámicos. Ejecutan un elevado número de ciclos y alcanzan una gran precisión de posicionamiento gracias a su estabilidad inherente. A menudo también son la opción preferida en la manipulación de piezas permeables al aire, como los paneles de madera.

Las ventosas están disponibles en diversos materiales. Esto permite adaptar de forma óptima las ventosas planas a las exigencias de la aplicación. Cuando se combina con un elemento de conexión, la ventosa plana se convierte en una pinza de vacío plana de Schmalz. A menudo se adquiere una ventosa como pieza de repuesto para una pinza de vacío. De este modo, se puede seguir utilizando el elemento de conexión y solo se sustituye la pieza elastomérica (ventosa).

Productos

Términos relacionados

Ventosa de tipo fuelle
Las ventosas de fuelle son ventosas de vacío que cuentan con uno o varios fuelles. Gracias a los fuelles, permiten una manipulación especialmente cuidadosa de la pieza.
Ventosa de vacío
Las ventosas realizan la conexión entre la pieza de trabajo y el sistema y están disponibles en diversas formas.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta