Automazione
- Integrazione perfetta nelle linee di produzione
- Componenti singoli e sistemi di presa per il vuoto anche personalizzati
- Soluzioni speciali per diversi settori
Il termine “handling” deriva dalla parola inglese “hand” (mano) e viene utilizzato per indicare i processi automatici di manipolazione degli oggetti. Per “handling” si intende la modifica della posizione o dell’ubicazione di un oggetto, ovvero afferrare qualcosa, spostarlo e riporlo in un determinato luogo. La handling è quindi una funzione del flusso dei materiali. Quando i dispositivi di handling posizionano i pezzi nei centri di lavorazione, cambiano gli utensili, assemblano componenti o guidano una torcia di saldatura, fanno parte dell’automazione della produzione.
Per quanto riguarda la tecnologia di handling, è possibile distinguere tra la tecnologia del vuoto per i processi automatizzati e quella per i processi manuali. La gamma di prodotti Schmalz comprende sistemi per entrambe le applicazioni: i sistemi di presa a vuoto e i componenti a vuoto per l’automazione riducono in modo permanente i tempi ciclo e i costi di gestione delle attrezzature di movimentazione automatizzate. I sollevatori a vuoto e i sistemi gru consentono di lavorare in modo ergonomico e sicuro nelle operazioni di movimentazione manuale.
I campi di applicazione sono molteplici: la tecnologia di movimentazione Schmalz viene impiegata, ad esempio, nella lavorazione dei wafer solari, nel prelievo di merci, nel carico di legno nelle segherie o nell’intralogistica. L’utilizzo della tecnologia del vuoto Schmalz per le applicazioni di presa e movimentazione offre un numero di vantaggi esclusivi:
La presa a vuoto protegge il pezzo da eventuali danni: anche i pezzi porosi o con perforazioni possono essere sollevati senza subire danni utilizzando le pinze di presa appropriate.
Pezzi come lastre di vetro o wafer solari possono essere afferrati senza lasciare segni.
L’innovativa tecnologia di Schmalz contribuisce a ridurre i tempi ciclo e i costi di gestione grazie a soluzioni di design adattate.
Laddove in passato era necessario impiegare molta forza e tempo, la moderna tecnologia di handling Schmalz consente ora di spostare in modo ergonomico e senza affaticamento anche pezzi pesanti nel minor tempo possibile.
I nostri esperti consulenti di sistema Schmalz conoscono il vostro settore e collaborano con voi per sviluppare la soluzione perfetta per le vostre esigenze di handling.