Grobvakuum
Das Grobvakuum bezeichnet den Bereich des Vakuums in dem ein absoluter Druck von 1 mbar bis Umgebungsdruck (1.013 mbar) herrscht. Grobvakuum kommt zum Beispiel in einer Glühbirne oder auch Staubsauger zum Einsatz. Auch liegen die Werte bei der Vakuum-Handhabungstechnik im Bereich des Grobvakuums, da das Vakuum für hohe Saugkräfte und kurze Zykluszeiten im Bereich des Grobvakuums wirtschaftlich erzeugt werden kann.