Schmalz

Vide grossier

Le vide grossier désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 1 mbar jusqu'à une pression ambiante (1.013 mbar). On observe, par exemple, le vide grossier dans une ampoule ou un aspirateur. Les valeurs de la technique de manipulation par le vide sont également comprises dans la plage du vide grossier, car il est possible de générer le vide pour des forces d'aspiration importantes et des temps de cycles courts de façon économique.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier