Schmalz

Schmalz auf der EuroBLECH: Künstliche Intelligenz und ergonomisches Heben

Maschinen ergonomisch und effizient be- und entladen – Schmalz unterstützt metallverarbeitende Betriebe dabei. Auf der EuroBLECH (22. bis 25. Oktober, Hannover) präsentiert Schmalz in Halle 11 an Stand D74 unter dem Motto „We bring Intelligent Gripping to life“ Lösungen für die intelligente und ergonomische Handhabung mit Vakuum.

Mit dem Solution Kit ivOS Sheet Metal bauen Anlagenbetreiber mithilfe von künstlicher Intelligenz Bin-Picking-Anwendungen auf.

Fachkräftemangel und steigender Kostendruck erfordern clevere Systeme wie das Solution Kit ivOS Sheet Metal von Schmalz. Metallbearbeiter automatisieren damit mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) die Maschinenbeladung ab Losgröße 1 flexibel und wirtschaftlich. Dies ermöglicht ihnen eine effiziente Fertigung und sichert die Wettbewerbsfähigkeit trotz hoher Teilevarianz und schwankender Losgrößen. Das Kit kombiniert 3D-Kamera-Technik, das Vision-Operating-System ivOS und einen flexiblen Matrix-Flächengreifer FMG, der sich an verschiedene Werkstücke anpasst. Wie das gelingt? Die lernende KI erkennt jedes Teil und steuert die einzelnen Sauger des Vakuumgreifers an. Schmalz hat das erfolgreiche Solution Kit weiterentwickelt. Beispielsweise ist es nun möglich, Bleche zu wenden oder aneinanderhaftende Werkstücke zu identifizieren.

Automatisierte Handhabung

Das Tooling-System SXT bewährt sich beim Aufbau flexibler Greiferlösungen an Robotern, zum Beispiel zum Abstapeln, Be- und Entladen von Pressen sowie zum Beladen von Paletten oder Kisten am Linienende. Dank Leichtbau realisiert die Automotive-Branche damit hochdynamische Prozesse. Das modulare System lässt sich bei Änderungen oder Nachrüstung schnell an neue Anforderungen anpassen. Zum umfangreichen Baukasten gehören Roboter-Schnellwechselbajonette, Klemmstücke, verzahnte Anbindungen sowie verschiedenste Sauggreifer für die Blechhandhabung. Auf die neue Baureihe SAXB folgt in diesem Jahr eine weitere Neuheit: der Highspeed-Sauggreifer SAOXB in ovaler Form. Er eignet sich besonders für Werkstücke mit geölten Oberflächen oder zur Maschinen Be-und Entladung.

In Zusammenspiel mit den Kompaktejektoren X-Pump SXPi/SXMPi realisieren Betreiber damit Pick-and-Place-Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten. Werden mehrere, voneinader unabhängige Vakuum-Kreise benötigt, kombiniert man das Kompaktterminal SCTSi zum Tooling. Außerdem ist das Anbinden der der Magnetgreifer SGM möglich, der mit sehr hohen Haltekräften ferromagnetische Werkstücke bewegt. Auf dem Messestand zeigt Schmalz den Magnetgreifer SGM-HPm, der speziell für das Abstapeln dünner Bleche konzipiert ist.

Ergonomische Hebehilfen

Für die manuelle Handhabung präsentiert Schmalz auf der EuroBLECH gleich mehrere Lösungen: beispielsweise den Binar Handling Quick-Lift Rail QLR für Werkstücke bis 600 Kilogramm. Das schienenmontierte Hebegerät lässt sich manuell in X- und Y-Richtung verfahren. Fachkräfte heben Lasten mithilfe des präzisen Bediengriffs ergonomisch. Die patentierte Drehdurchführung ermöglicht das endlose Drehen der Werkstücke in beide Richtungen. Der QLR lässt sich in die meisten Schienenlösungen integrieren. Auch die Schmalz Kransysteme sind dafür bestens geeignet.

Saugdichte Bauteile bis 750 Kilogramm und mit einer Größe bis acht mal zwei Metern handhabt eine Person mit dem VacuMaster Comfort ergonomisch und mit Leichtigkeit. Die Hebehilfe besitzt einen geregelten Vakuum-Erzeuger und ein Bedienelement, das alle Steuerungen des Geräts vereint. Mit dem JumboErgo lassen sich schwere und große Lasten zum Be- und Entladen von Maschinen feinfühlig und zielgenau bewegen. Die maximale Bauteilgröße liegt bei vier mal zwei Metern. Der JumboFlex eignet sich für leichtere Werkstücke bis 50 Kilogramm. Sein Bediengriff ermöglicht langes und ermüdungsfreies Arbeiten. Dank der umfangreichen Ausstattungsoptionen ist er ein Universaltalent unter den Hebehilfen und überzeugt gerade bei hohen Taktzahlen.

Schmalz auf der EuroBLECH: Halle 11, Stand D74

Der Magnetgreifer SGM erzeugt sehr hohe Haltekräfte und handhabt zum Beispiel Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten prozesssicher.

In hochdynamischen Prozessen mit maximaler Ausbringungsmenge in Presswerk und Karosseriebau überzeugt das Tooling-System SXT.

Das Bedienelement des VacuMasters Comfort vereint alle Steuerungen des Geräts.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb