Schmalz

Schmalz auf der FACHPACK: Ergonomie und Effizienz

Auf der diesjährigen FACHPACK (24. bis 26. September, Nürnberg) präsentiert Vakuum-Experte Schmalz an Stand 571 in Halle 7 innovative Lösungen. Anwendende können damit ergonomisch und effizient unterschiedliche Werkstücke handhaben – automatisiert oder manuell.

Die Balgsauggreifer PSPF handhaben dünne, flexible oder mit Flüssigkeit gefüllte Beutel prozesssicher.

Verpackungen erfüllen viele Anforderungen: Sie verhindern die Kontamination von Produkten, schützen die Umwelt vor gefährlichen Stoffen und erleichtern das Handling der Waren. Schmalz zeigt auf der FACHPACK, wie sich Kartonagen, Säcke, Beutel, Metall- und Glasverpackungen in hoher Taktzahl bewegen lassen ­– von Vakuumhebern bis hin zu Vakuumtechnik für die Robotik.

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex heben Fachkräfte Güter bis 50 Kilogramm ergonomisch und in hoher Taktzahl. Die intuitive Ein-Finger-Steuerung ermöglicht schnelle und sichere Abläufe. Dazu kommt ein umfangreiches Greiferzubehör, das per Schnellwechselsystem angeschlossen wird. Ein Beispiel: der neue Sacksauggreifer PSSG. Er hält beschichtete und unbeschichtete Beutel aus Papier, Kunststoff oder Gewebe mit unterschiedlichem Füllgrad prozesssicher. In Kombination mit dem modularen Flachausleger und der Schleppkette V-Chain ermöglicht der JumboFlex auch in niedrigen Räumen durch den platzsparenden Aufbau gesundheitsschonende Handhabungslösungen.

Lasten bis 300 Kilogramm handhaben Beschäftigte mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mühelos. Er ist modular aufgebaut und passt sich durch unterschiedliche Greifer der jeweiligen Aufgabe an. Den nötigen Unterdruck stellen beispielsweise die direktgetriebenen Vakuumgebläse SBV bereit. Sie garantieren eine stabile, zuverlässige Saugleistung, reduzieren den Energieverbrauch und minimieren den Wartungsaufwand durch ihre einfache Konstruktion und die direkte Antriebstechnologie.

Benötigen Unternehmen einen transportablen Schlauchheber für Packstücke bis 50 Kilogramm, bietet sich der JumboFlex Mobile an. Der leichtgängige Knickarmkran und die höhenverstellbare Säule machen ihn sehr kompakt, er ist damit flexibel an wechselnden Orten einsetzbar. Notwendig ist hierfür allein eine gängige Industriesteckdose (400 Volt, 50 Hertz, 16 Ampere). Der Grundkörper ist gegen Schall gedämmt, dadurch entsteht nur ein geringer Lärmpegel.

Robotik und Automation

Für automatisierte Prozesse stellt Schmalz neue Greiferlösungen vor, zum Beispiel den Balgsauger PSPF. Mit seinen 3,5 Falten und der hochfesten Zwei-Komponenten-Verbindung von Balg und Dichtlippe hält er sehr dünne und flexible Beutel sicher fest. Seine Stärke spielt er bei allen Verpackungen aus, die ganz oder teilweise mit Flüssigkeiten oder Schüttgütern gefüllt sind. Typische Einsatzfelder sind dynamische Verpackungsprozesse mit Delta-Robotern oder Pick-and-Place-Anwendungen. Der Sauggreifer besteht aus FDA-konformem Silikon und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Der Leichtbau-Lagengreifer ZLW handhabt verschiedene Werkstücke bis 35 Kilogramm wie Pakete, Beutel, Gläser, Dosen und Eimer. Die Greiffläche beträgt maximal 850 × 650 Millimeter. Das System eignet sich für automatisierte End-of-Line-(EOL)-Palettierprozesse mit Leichtbaurobotern ebenso wie für Pick-and-Place im Produktionsprozess. Das Saugraster lässt sich an die Artikelgröße anpassen. Damit erreichen Unternehmen eine hocheffiziente Vakuum-Erzeugung und sparen Kosten, weil keine Druckverluste ausgeglichen werden müssen.

Flexible Greiflösungen

Wollen Anwendende ungleiche Produkte aus verschiedenen Aufnahmepositionen greifen, bietet sich das Flächengreifsystem FQE an. Der konfigurierbare Universalgreifer ist mit integrierter oder externer Vakuum-Erzeugung verfügbar. Er bewährt sich vor allem bei stationären Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern oder für vollautomatisierte Anwendungen. Integrierte Steuerventile ermöglichen minimale Taktzeiten und Störkonturen. Die Greiffläche des neuen Modells FQE-V ist von 110 × 230 bis 400 × 280 Millimeter frei skalierbar. Damit lassen sich spezifische Werkstückgeometrien passgenau handhaben.

Für den automatisierten Griff in die Kiste eignet sich der Bin-Picker SBPG. Er entnimmt aus Behältern mit chaotischem oder vorsortiertem Packbild frei geformte Teile. Sein flexibler Sauggreifer passt sich optimal an die Kontur des Werkstücks an, dabei ist er leicht und durch die integrierte Vakuum-Erzeugung einfach zu reinigen.

Schmalz hat die neuen pneumatischen Vakuum-Erzeuger RECBi für den End-of-Arm-(EoA)-Einsatz an Leichtbaurobotern, Cobots und konventionellen 6-Achs-Robotern entwickelt. Sie handhaben saugdichte und poröse Werkstücke in Prozessen mit geringen Takt- und Evakuierungszeiten. Dank des verstellbaren Greifsystems PXT lassen sie sich schnell an unterschiedliche Anwendungen anpassen. Die Vakuum-Erzeuger sind auch für die multifunktionale EoA-Plattform MATCH verfügbar, die automatisierte Greiferwechsel ermöglicht.

Schmalz auf der FACHPACK: Halle 7, Stand 571

Unterstützung beim Bewegen schwerer Lasten an wechselnden Orten bietet der JumboFlex Mobile.

Die pneumatischen Vakuum-Erzeuger RECBi lassen sich unkompliziert an Roboter anbinden.

Beim End-of-Arm-Ecosystem MATCH unterstützen ein Einrichtungsassistent die Parametrierung und Schnellwechsler die mechanische Anbindung.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb