Schmalz auf der HM Digital Edition: Neuheitenstrom im Livestream
Greiferbaukasten PXT
In Glatten ist viel los. Auch wenn keine Messekoffer gepackt werden müssen, steckt die J. Schmalz GmbH mitten in den Vorbereitungen zu einem der größten Messeevents des Jahres – der Hannover Messe Digital Edition 2021. Wenn am 12. April die Weltleitmesse für die Industrie ihre digitalen Tore öffnet, ist der Vakuum-Spezialist mit Live-Vorführungen, Video-Chats und vielen Neuheiten dabei. Der Klick auf den virtuellen Messeauftritt zeigt neue Greifer und kompakte Ejektoren. Die manuelle Handhabung launcht die digitale Produktakte und ein neues, ergonomisches Bedienkonzept für Vakuum-Heber.
Alles für den Leichtbauroboter
Leicht, flach und modular. Mit dem neuen Greiferbaukasten PXT können Anwender ein System für ihre Leichtbauroboter selber zusammenstellen. Der fertige Greifer trägt bis zu 25 Kilogramm und ist branchenübergreifend einsetzbar. Sei es, um Joghurtbecher in Kisten zu setzen, um Spritzgussteile aus der Form zu nehmen oder Kartonagen zu palettieren.
Für den automatisierten „Griff in die Kiste“ hat sich der anschlussfertige Bin-Picker SBPG bewährt. Er arbeitet wahlweise in Kombination mit einem 3D-Kamerasystem, das visuelle Teileerkennung ermöglicht. Nur wenige hundert Gramm schwer, holt der Bin-Picker Werkstücke zuverlässig aus dem Behälter – unabhängig davon, ob sie chaotisch oder vorsortiert abgelegt sind. In jede Ecke und auf den Boden tieferer Kisten kommt der SBPG auf jeden Fall, wenn er mit dem optionalen Schwenkmodul kombiniert wird. Es vergrößert die Reichweite des Roboters.
Eine weitere Neuheit ist der Fingergreifer OFG im Hygienic Design. Er packt formschlüssig und sanft zu und verfrachtet so sensible Lebensmittel wie Donuts oder Obst und Gemüse sicher und intakt in ihre Verpackung. Neben Pick-and-Place-Anwendungen in der Lebensmittelindustrie ist der Greifer mit den vier Silikonfingern auch ein idealer Montagehelfer. Ein zentrisch platzierter Vakuum-Sauggreifer kann bei Bedarf die Greifkraft und Stabilität beim Umsetzen erhöhen.
Vakuum-Erzeugung für jeden bedarf
Schmalz kennt mehrere Wege, um Vakuum genau dort zu erzeugen, wo es gebraucht wird. Die Vorteile pneumatischer Ejektoren sind kurze Zykluszeiten und ihr geringes Gewicht. Das trifft auch auf den Vakuum-Erzeuger RECB zu. Trotz seiner kompakten Bauhöhe ist er extrem leistungsstark. Er wird direkt an den Roboter montiert und erhält seine Steuerbefehle über die digitalen Roboterausgänge. Die Kommunikation erfolgt via IO-Link.
Für das vollautomatisierte Teilehandling an Roboterarmen oder Linearachsen auch in schmutziger Umgebung hat Schmalz den Kompaktejektor SCPS-UHV-HD entwickelt. Die Vakuum-Experten haben mit einer speziellen Düsentechnologie die Haltkraft maximiert – der SCPS-UHV-HD erreicht ein erhöhtes Vakuumniveau von -910 Millibar. Aufgrund seiner Toleranz gegenüber Staub und Spänen erzeugt er auch zuverlässig das Vakuum für Aufspannsysteme in Bearbeitungszentren.
Neuheiten in der ergonomischen Vakuum-Handhabung
Im Bereich der manuellen Handhabung präsentiert Schmalz die neue Bedieneinheit für die Comfort-Variante des VacuMasters. Das übersichtliche, ergonomische Design ermöglicht die intuitive Bedienung des VacuMasters und verringert den Kraftaufwand beim Bewegen und Verfahren sperriger, schwerer Güter.
Auch in der manuellen Handhabung stehen ab sofort digitale Services zur Verfügung: Identifikations-Tags an Vakuumhebern und Kransystemen können per QR-Code oder NFC (Near Field Communication) mit dem Smartphone ausgelesen werden. Mit dem Scan öffnet sich in der Schmalz ControlRoom-App sofort die digitale Produktakte. Mit ihr hat der Anwender alle gerätespezifischen Informationen sowie relevante Service- und Kontaktdaten direkt zur Hand.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.