Schmalz

Schmalz auf der LogiMAT 2024: Richtig anpacken

Auf der LogiMAT (19. bis 21. März 2024, Stuttgart) dreht sich beim Vakuum-Experten Schmalz am Messestand C05 in Halle 7 alles um perfekte Handhabungslösungen für Säcke, Kartonagen und andere Verpackungen. Die Greifer und ergonomischen Hebehilfen unterstützen Fachkräfte und Roboter bei sämtlichen Aufgaben rund ums Kommissionieren und Umsetzen.

Werkstücke mit unebenen Konturen sind für den Balgsauggreifer FSGC kein Problem. Er hebt mühelos Kartonagen, Versandtaschen, Papier- und Kunststoffbeutel.

Im März treffen sich Fachleute für Lagerhaltung, Materialfluss, Transport und Robotik auf der internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement LogiMAT, um sich über neue Technologien zu informieren. Gleich mehrere Produkthighlights hat der Vakuum-Experte Schmalz im Gepäck.

So eignet sich der neue Sacksauggreifer PSSG zur Handhabung von Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcken. Daneben nimmt er auch andere poröse und sackartige Werkstücke auf. Das leichte Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff schließt mit einem Dichtelement aus FDA-konformem Silikon oder verschleißfestem NBR. Daher ist der PSSG in vielen Branchen einsetzbar. Neben automatisierten Prozessen beweist er auch am Schlauchheber JumboFlex in der manuellen Handhabung seine Stärken. Ein Filtervlies schützt das System vor Verunreinigung, das einstellbare Abstützgitter verhindert ein zu starkes Einziehen von Sackverpackungen und somit eine mögliche Beschädigung des Werkstücks.

Für den JumboFlex steht das Digitalisierungstool Schmalz Application Assistant (SAA) zur Verfügung. Das Tool erfasst die Betriebsdaten des Schlauchhebers und informiert Anwender zum Beispiel über den Verschmutzungsgrad des Filters. Damit können sie Wartungen vorausschauend planen.

Für die Handhabung unterschiedlich konturierter Werkstücke präsentiert Schmalz den Balgsauggreifer FSGC. Der runde Greifer mit 4,5 Falten hebt verpackte Waren in Logistikzentren und unterstützt das Umsetzen von Kartonagen, Versandtaschen, Papier- und Kunststoffbeuteln. Dank der flexiblen Dichtlippe und des erhöhten Hubs passt er sich sehr gut an strukturierte Oberflächen an.

Auch mit dabei ist der Matrix-Flächengreifer FMG. An ihm hat Schmalz sieben Module mit jeweils zwölf Saugern zu einer flexiblen Fläche verblockt. Die 84 Saugstellen lassen sich einzeln ansteuern. Dadurch kann der FMG Werkstücke mit wechselnden Geometrien automatisch aufnehmen.

Ungleiche Werkstücke automatisch kommissionieren

Mit dem Solution Kit ivOS Pick and Pack beschleunigt Schmalz die Kommissionierung. Das spezifische Lösungspaket wurde für Integratoren und Maschinenbauer zum Aufbau von Bin-Picking-Applikationen entwickelt. ivOS erkennt jedes Werkstück, wählt den geeigneten Greifer mit der passenden Greifstrategie aus und pickt sozusagen die Last. Anwender konfigurieren das System direkt über das grafische Interface.

Vakuum-Erzeuger mit vielen Möglichkeiten

Die Mini-Kompaktterminals SCTMi regeln bis zu 16 separate Vakuum-Kreise und sind so klein und leicht, dass sie direkt am Greifer oder auf einer bewegten Achse Platz finden. Sie evakuieren das Greifsystem schnell, sind sehr energieeffizient und skalierbar. Dadurch eignen sie sich für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen.

Der neue Mehrstufen-Kompaktejektor SCPLb / SCPLc ist durch sein hohes Saugvermögen für poröse Werkstücke wie Kartonagen und Verpackungsmaterialien prädestiniert. Bei saugdichten Materialien ist er dank Luftsparregelung besonders effizient. In großen Vakuum-Systemen mit Teilbelegung kann der SCPL Leckageströme kompensieren und so das Vakuum-Niveau konstant halten. Durch die integrierte Vakuum-Überwachung und Ventiltechnik benötigen Anwender keine externe Lösung zur Steuerung.

Die Kompaktterminals SCTMi lassen sich direkt am Greifer oder auf einer bewegten Achse installieren.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb