Schmalz

Formel1-Feeling für den VacuMaster Comfort

Schmalz hat das bewährte Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort für Lasten bis max. 750 kg gründlich überarbeitet: Mit der optimierten Bedieneinheit in ergonomischem Design und dem neugestalteten Steuerpanel kann der Anwender das Vakuum-Hebegerät ganz bequem und intuitiv bedienen.

Mit dem optimierten Griff in ergonomischem Design und dem neugestalteten Steuerpanel kann der Anwender das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ganz bequem und intuitiv bedienen.

Mit der neuen Steuereinheit für ihr bewährtes Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zeigt die J. Schmalz GmbH, dass gutes und durchdachtes Design nicht nur der Optik dient: Das Panel zur Steuerung aller Gerätefunktionen sowie der Kettenzugbewegung wirkt von der Form her wie das schnittige Lenkrad aus einem Formel1-Rennwagen. Der ergonomisch geformte, breite Bedienbügel verringert den Kraftaufwand bei der Handhabung und ermöglicht gesundheitsschonendes Arbeiten. Für eine intuitive, benutzerfreundliche Bedienung sorgt das übersichtliche Design der Bedieneinheit mit den beiden Taster-Reihen: Der Anwender kann die einzelnen Funktionen anhand farbiger Taster mit Symbolen eindeutig zuordnen. Das verringert die Gefahr von Fehlbedienungen.

Mit dem grünen Bedienknopf aktiviert der Nutzer das Vakuum, durch gleichzeitiges Drücken der beiden roten Schalter deaktiviert er es. Der graue Fahrgeber steuert die Auf- und Abbewegung des Kettenzugs in jeweils zwei Geschwindigkeiten. Je nach Ausführung setzt der Anwender der Hebehilfe mit dem blauen Taster das Schwenken (VacuMaster Comfort 90), Wenden (VacuMaster Comfort 180) oder Drehen (VacuMaster Window Comfort) der Last in Gang. Und sollte einmal etwas schiefgehen, hat Schmalz zentral einen Not-Aus-Schalter angebracht, mit welchem die Auf- und Abbewegung sowie gegebenenfalls die Dreh-, Schwenk- oder Wendebewegung gestoppt werden kann.

Die neue Bedieneinheit ersetzt die bisherige Version und ist in drei Ausführungen erhältlich: als starre Variante, mit stufenlos einstellbarer Arbeitshöhe oder als Version zum Verstellen der Arbeitshöhe sowie zum Neigen des Bedienpanels. Mit der optionalen Verstell- und Neigefunktion erlaubt er eine ergonomische Handhabung auch in hohen oder tiefen Lagen. Die Bedieneinheiten sind in unterschiedlicher Länge Teil des umfangreichen VacuMaster Comfort Baukastensystems.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb