Markisen-Handling ohne Schattenseiten
Die Erhardt Markisenbau GmbH produziert Qualitätsmarkisen und mehr. Ein Lkw bringt die auf speziellen Transportwägen gepackten Produkte zum Logistik-Dienstleister.
Wir wollten ein System, das für alle Werkstücke funktioniert, um einen ununterbrochenen Workflow zu erreichen.∼ Karl Schedler, Geschäftsführer der Schedler Transport-Logistik
Unhandlich und schwer
Bis zu 2.000 Pakete pro Tag
Einmaliger Arbeitsbereich
Ähnliches berichtet auch Karl Schedler. Der Kontakt zu Schmalz kam über den Markisenbauer zustande. Die Anforderungen waren allerdings noch komplexer, weil bei Schedler Pakete mehrerer Hersteller zusammenkommen – mit verschiedene Maßen, unterschiedlichen Gewichten und Kartonqualitäten. „Wir wollten ein System, das für alle Werkstücke funktioniert, um einen ununterbrochenen Workflow zu erreichen“, erklärt Karl Schedler. Die Aufgabe, die drei bis sieben Meter langen Markisen ergonomisch zu handhaben, löste Schmalz mit einer Hängekrananlage, die einen Arbeitsbereich von 36 mal 15 Meter abdeckt. „Diese Dimension konnte uns kein anderer Hebegerätehersteller bieten“, betont der Geschäftsführer. Der große Aktionsradius reduziert die notwendigen Paketumschichtungen bis zur Ablage in die Förderkisten auf ein Minimum. Für das ergonomische Handling der Pakete greifen die Mitarbeiter nun einen der beiden Vakuum-Schlauchheber Jumbo Low-Stack. Ausgestattet mit Mehrfachsauggreifern, halten die Heber alle angelieferten Kartonagen sicher. Die Steuerung erfolgt intuitiv über einen Drehgriff. „Die Low-Stack-Version erleichtert das Entladen der Transportwagen – so kommen unsere Mitarbeiter auch an die unterste Lage, ohne sich bücken zu müssen“, erläutert Schedler.
Beide Lösungen von Schmalz haben überzeugt: Die Unternehmen benötigen weniger Manpower. Die Arbeit kann nun von einer Person ohne Krafteinsatz bequem erledigt werden. Auch die Fluktuationsrate ist gesunken und die Mitarbeiter sind motivierter. Ebenso positiv bewerten die Projektpartner die Zusammenarbeit mit Schmalz. „Von der Erarbeitung einer individuellen Lösung über Aufbau und Installation der Anlage bis zum Service und der Nacharbeit verlief alles voll zufriedenstellend“, lobt Tobias Eppler. Dabei gab es auch Herausforderungen: Beim Markisenbauer stellte sich nach ersten Tests vor Ort heraus, dass das Vakuum zum sicheren Halten der schweren Markisen nicht ausreichte. Abhilfe war jedoch schnell geschaffen: „Schmalz tauschte den Kompressor gegen einen stärkeren, und seitdem funktioniert alles einwandfrei“, ergänzt der Geschäftsführer. „2019 installierte Schmalz bei uns die Hängekrananlage. Deren Handhabung ist unseren Mitarbeitern mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, und wir erhalten durchweg positives Feedback“, bestätigt Karl Schedler.
Bei der Schedler Sonnenschutz-Logistik GmbH werden die angelieferten Transportwagen mit Hilfe des Jumbo Low-Stack entladen.
Der Drehgriff des JumboErgo ist einem Motorrad-Gasgriff nachempfunden. Mit dem beweglichen Bedienbügel werden große Stapelhöhen problemlos überwunden.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.