Schmalz

IO-Link Wireless - Schmalz mise sur une technologie intégrée sans composants supplémentaires

Communication sans fil, possibilités illimitées : Avec IO-Link Wireless, Schmalz fait de l'usine de demain une réalité. Michael Pojtinger, responsable du développement commercial du procédé, automatisation par le vide, explique dans une interview pourquoi cette technologie change la donne en matière de productivité et de flexibilité.

Michael Pojtinger, responsable du développement commercial de l'automatisation par le vide par procédé, chez J. Schmalz GmbH.

IO-Link Wireless prend de plus en plus d'importance en tant que technologie clé pour l'Industrie 4.0. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est IO-Link Wireless et quel rôle il joue dans l'automatisation moderne ?

IO-Link Wireless est la rallonge sans fil de la norme IO-Link mondialement établie, qui permet la communication entre les capteurs, les actionneurs et les commandes dans le domaine de l'automatisation. Sa particularité réside dans le fait que les données sont transmises sans câble. Cela ouvre de toutes nouvelles possibilités pour des applications souples, mobiles et dynamiques. 

Dans le contexte de l'Industrie 4.0, l'usine connectée et numérisée, les données en temps réel et une adaptabilité maximale sont cruciales. IO-Link Wireless connecte de manière transparente le monde physique des machines avec le niveau de commande numérique - et crée ainsi la base de systèmes de production intelligents, évolutifs et efficaces.

Schmalz met en avant la devise "Libérez vos systèmes". Comment cette devise se reflète-t-elle dans vos solutions IO-Link Wireless ?

Cette devise résume très bien le principal de notre solution. Avec IO-Link Wireless, nous offrons une liberté de mouvement maximale en éliminant les câbles gênants. En particulier dans les applications mobiles et biaisées - telles que la robotique ou les axes pivotants - cela ouvre de nouveaux degrés de liberté. En conséquence, les systèmes peuvent être opérés de manière plus souple, plus efficace et avec une plus grande longévité.

Qu'est-ce qui rend les solutions sans fil IO-Link de Schmalz si spéciales ?

Schmalz est l'un des rares fournisseurs à intégrer IO-Link Wireless directement dans les composants - sans pont supplémentaire ni module externe. Cette intégration directe simplifie considérablement la construction et le fonctionnement des applications de manipulation dynamiques, mobiles ou difficiles d'accès. Sans composants supplémentaires, nous réduisons les efforts d'installation, les points de défaillance potentiels et les exigences en matière d'espace. La mise en fonctionnement est ainsi plus rapide et l'entretien plus efficace.

Quels avantages spécifiques cela offre-t-il à vos clients ?

Nos clients bénéficient d'une liberté de mouvement maximale pour les robots et les systèmes automatisés, sans qu'aucun câble ne les gêne. Cela permet un remplacement souple des préhenseurs, une automatisation simple des plateformes mobiles et une plus grande disponibilité des systèmes. En même temps, ils économisent du temps et des coûts lors de l'installation et de l'entretien.

Comment voyez-vous l'importance de IO-Link Wireless pour l'avenir de l'automatisation ?

IO-Link Wireless est un élément clé de la transformation numérique dans l'industrie. La communication sans fil standardisée rend les systèmes de production plus intelligents, plus flexibles et pérennes. Schmalz est synonyme d'innovations pratiques qui façonnent activement le changement et apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients. 

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.