Schmalz

IO-Link Wireless - Schmalz stawia na zintegrowaną technologię bez dodatkowych komponentów

Komunikacja bezprzewodowa, nieograniczone możliwości: Dzięki IO-Link Wireless firma Schmalz sprawia, że fabryka jutra staje się rzeczywistością już dziś. Michael Pojtinger, Head of Business Development Process, Vacuum Automation, wyjaśnia w wywiadzie, dlaczego ta technologia zmienia zasady gry w zakresie produktywności i elastyczności.

Michael Pojtinger, kierownik ds. rozwoju biznesowego w dziale automatyzacji procesów próżniowych w firmie J. Schmalz GmbH.

IO-Link Wireless staje się coraz ważniejszą technologią dla Przemysłu 4.0. Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić, czym jest IO-Link Wireless i jaką rolę odgrywa w nowoczesnej automatyzacji?

IO-Link Wireless to bezprzewodowe przedłużenie uznanego na całym świecie standardu IO-Link, które umożliwia komunikację między czujnikami, siłownikami i kontrolerami w automatyce. Specjalną cechą jest to, że dane są przesyłane bez kabli. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla elastycznych, mobilnych i dynamicznych aplikacji.

W kontekście Przemysłu 4.0, czyli połączonej i zdigitalizowanej fabryki, kluczowe znaczenie mają dane w czasie rzeczywistym i maksymalna elastyczność. IO-Link Wireless płynnie łączy fizyczny świat maszyn z cyfrowym poziomem sterowania, tworząc w ten sposób podstawę dla inteligentnych, skalowalnych i wydajnych systemów produkcyjnych.

Firma Schmalz promuje motto "Uwolnij potencjał swoich systemów". W jaki sposób znajduje to odzwierciedlenie w rozwiązaniach bezprzewodowych IO-Link?

To motto doskonale oddaje istotę naszego rozwiązania. Dzięki IO-Link Wireless zapewniamy maksymalną swobodę ruchu poprzez wyeliminowanie przeszkadzających kabli. Szczególnie w zastosowaniach mobilnych i dynamicznych – takich jak robotyka lub osie obrotowe – otwiera to zupełnie nowe możliwości. W rezultacie systemy mogą być eksploatowane w sposób bardziej elastyczny, wydajny i trwały.

Co sprawia, że bezprzewodowe rozwiązania IO-Link firmy Schmalz są tak wyjątkowe?

Schmalz jest jednym z niewielu dostawców, którzy integrują IO-Link Wireless bezpośrednio w komponentach – bez dodatkowych mostków lub modułów zewnętrznych. Ta bezpośrednia integracja znacznie upraszcza projektowanie i obsługę dynamicznych, mobilnych lub trudno dostępnych aplikacji do transportu materiałów. Bez dodatkowych komponentów zmniejszamy nakłady związane z instalacją, potencjalne punkty awarii i wymagania dotyczące przestrzeni. Dzięki temu uruchomienie jest szybsze, a konserwacja bardziej wydajna.

Jakie konkretne korzyści oferuje to klientom?

Nasi klienci korzystają z maksymalnej swobody ruchu robotów i zautomatyzowanych systemów - bez przeszkadzających kabli. Umożliwia to elastyczną zmianę chwytaka, prostą automatyzację platform mobilnych i większą dostępność systemów. Jednocześnie oszczędzają czas i koszty podczas instalacji i konserwacji.

Jak postrzegasz znaczenie IO-Link Wireless dla przyszłości automatyki?

IO-Link Wireless to kluczowy element cyfrowej transformacji w branży przemysłowej. Bezprzewodowa, ustandaryzowana komunikacja sprawia, że systemy produkcji są inteligentniejsze, bardziej elastyczne i przyszłościowe. Firma Schmalz jest synonimem praktycznych innowacji, które aktywnie kształtują zmiany i zapewniają naszym klientom rzeczywistą wartość dodaną.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.