Schmalz

Jumbo : encore plus de liberté dans la manipulation manuelle

Quiconque manquait jusqu’à présent d’une solution de préhension individuelle pour le tube de levage par le vide manuel Jumbo trouvera désormais ce dont il a besoin : la société Schmalz combine les éléments éprouvés de son système d’outillage SXT avec une nouvelle connexion et introduit ainsi le système modulaire flexible de composants dans le secteur d’activité des systèmes de manipulation.

La saisie de pièces courbées : le système d’outillage SXT permet d’élaborer des préhenseurs individuels pour la manipulation manuelle.

Les composants de forme complexe ne sont pas uniquement utilisés dans la production automatisée. Par exemple, lorsque l’ouvrier devait manipuler manuellement des pièces fortement courbées, il lui manquait une option standard pour cela, malgré le choix diversifié de préhenseurs pour les tubes de levage par le vide Jumbo. Jusqu’à présent, de tels préhenseurs devaient être construits individuellement en tant que solution spéciale. La société J. Schmalz GmbH change désormais la donne avec le système d’outillage SXT. Testé en tant que composant pour l’automation par le vide, le système modulaire permet désormais de réaliser des solutions de préhension complexes pour des composants standard sur les tubes de levage Jumbo. Grâce à l’utilisation de composants individuels SXT particulièrement légers et standardisés, l’utilisateur bénéficie d’un déplacement ergonomique et confortable de charges à l’aide de préhenseurs individuels lors du travail avec le tube de levage Jumbo.

Afin que le dispositif de prise de charge prêt à l’emploi convienne ensuite également au JumboFlex ou au JumboErgo, Schmalz a développé de nouveaux modules de raccordement. Le poids maximal de la pièce pour que le préhenseur SXT puisse la soulever en toute sécurité est déterminé par la charge du tube de levage utilisé. Afin d’adapter parfaitement le préhenseur à l’application requise, il est monté sur place chez Schmalz à Glatten, en Allemagne, directement sur la pièce du client. Une solution idéale et au fonctionnement sûr est ainsi garantie. Le système d’outillage Schmalz est disponible dès maintenant pour des variantes sélectionnées de la série Jumbo.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier