Schmalz

Jumbo: aún más libertad en la manipulación manual

Quien haya echado en falta una solución de garra individual para el tubo elevador por vacío manual Jumbo, ahora la encontrará: Schmalz combina los acreditados elementos de su Tooling System SXT con una nueva conexión e introduce así el flexible sistema modular de componentes en el área de negocios de sistemas de manipulación.

También con curvas: El Tooling System SXT permite garras individuales para la manipulación manual.

Los componentes de formas complejas no sólo se encuentran en la producción automatizada. Si, por ejemplo, el operario tenía que manipular manualmente piezas muy curvadas, carecía de una opción estándar para ello a pesar de la versátil selección de garras para los tubos elevadores Jumbo. Hasta ahora, tales garras se debían construir individualmente como solución especial. J. Schmalz GmbH lo ha cambiado ahora con el Tooling System SXT. Probado como componente para la automatización por vacío, el sistema modular permite ahora también la implementación de complejas soluciones de garra para componentes estándar en los tubos elevadores Jumbo. Gracias a la utilización de componentes individuales SXT especialmente ligeros y estandarizados, el usuario puede mover las cargas de forma ergonómica y cómoda con garras individuales cuando trabaja con el tubo elevador Jumbo.

Para que el alojamiento de carga terminado también se adapte al JumboFlex o al JumboErgo, Schmalz ha desarrollado nuevos módulos de conexión. El peso máximo de la pieza que la garra SXT puede levantar con seguridad viene determinado por la capacidad de carga del tubo elevador utilizado. Para que la garra se adapte perfectamente a la aplicación deseada, se monta en la sede de Schmalz de la localidad alemana de Glatten directamente en la pieza del cliente. Esto garantiza una solución ideal y funcionalmente segura. El Tooling System de Schmalz ya está disponible para determinadas variantes de la serie Jumbo.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta