Schmalz

Ventouses plates SUF – Une alternative performante pour le système modulaire VacuMaster

Plus légère, plus performante, plus intelligente. La ventouse plate SUF prouve ce dont elle est capable depuis plus de deux ans dans le secteur de l’automatisation. Désormais, les utilisateurs du palonnier à ventouses VacuMaster profitent également des propriétés de la ventouse bleue pour une utilisation universelle.

Les nouvelles ventouses plates SUF à utilisation universelle du système modulaire VacuMaster.

Le palonnier à ventouses VacuMaster de la société J. Schmalz GmbH simplifie la manipulation de charges d’un poids maximal de 2 000 kg. Cinq versions différentes, VacuMaster Basic et Comfort, VacuMaster Vario, VacuMaster Light ainsi que VacuMaster Eco, peuvent être combinées avec une vaste sélection de ventouses du système modulaire. Ainsi, une solution de manipulation ergonomique est garantie pour la quasi-totalité des applications. La nouveauté : la ventouse plate et ronde SUF en tant qu’alternative à la ventouse plate SPU pour une utilisation universelle. Elle est jusqu’à 42 % plus légère grâce à l’utilisation de matière synthétique renforcée de fibres de verre pour la rondelle de raccordement. Grâce à la conception optimisée de la structure de la ventouse plate, la surface de ventouse effective a pu être agrandie. Cela augmente la force d’aspiration de jusqu’à 33 % pour les tâches de levage vertical et de jusqu’à 24 % pour les tâches de levage horizontal, selon la taille de la ventouse. Cet effet est davantage renforcé par la structure en toile d’araignée innovante de la surface de friction interne.

En cas d’usure, la bague d’étanchéité de la ventouse plate doit être desserrée de la rondelle de raccordement rapidement et sans outil, puis remplacée. Vous pouvez rechercher des pièces de rechange simplement avec votre smartphone ou tablette : en approchant son dispositif compatible NFC de l’interface NFC représentée par le petit logo sur la surface de la ventouse plate, l’utilisateur est redirigé sur le site Web de Schmalz ou dans l’application Schmalz ControlRoom. Il y recevra directement des informations concernant les références d’articles et les pièces de rechange. Il peut également consulter la notice d’utilisation, la vidéo de montage ou encore les instructions pour le remplacement de pièces d’usure. De même, la déclaration de conformité et les données de contact de l’équipe de services Schmalz sont directement enregistrées.

La ventouse bleue SUF est disponible avec les diamètres 125, 160 et 210 millimètres et est fabriquée en caoutchouc nitrile (NBR-60) résistant à l’ozone. Combinée au palonnier à ventouses VacuMaster, la ventouse plate maintient des pièces lisses et fines, comme par exemple des tôles ou des plaques de plastique à partir d’une épaisseur de 0,5 mm, également en cas de surface huileuse ou dans un environnement encrassé. Les palans électriques à chaîne de Schmalz ainsi que les poutres roulantes légères en aluminium complètent la solution ergonomique de manipulation par le vide.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier