Schmalz

Piastre di aspirazione SUF - La forte alternativa per il sistema modulare VacuMaster

Più leggera, più aspirante e più intelligente. Ciò che la piastra di aspirazione SUF è in grado di fare lo dimostrano i risultati conseguiti in oltre due anni di applicazione nei sistemi di automazione. Oggi, anche gli utenti dei dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster possono trarre vantaggio delle caratteristiche della ventosa blu per le applicazioni universali.

Nuove piastre di aspirazione SUF per applicazioni universali dal sistema modulare VacuMaster.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster di J. Schmalz GmbH alleggerisce la movimentazione delle casse pesanti fino a 2.000 kg. Cinque diverse esecuzioni - VacuMaster Basic e Comfort, VacuMaster Vario, VacuMaster Light e VacuMaster Eco - possono essere abbinate all’ampia gamma di ventose dei sistemi modulari e quindi sono in grado di soddisfare virtualmente tutte le esigenze specifiche legate alle soluzioni ergonomiche per la movimentazione. La novità è rappresentata dalla piastra di aspirazione SUF rotonda che rappresenta un’ottima alternativa alla piastra di aspirazione SUF per le applicazioni universali. La nuova piastra è del 42% più leggera grazie all’utilizzo di un disco di connessione in plastica rinforzata in fibra di vetro. Grazie all’ottimizzazione costruttiva della piastra di aspirazione è stato possibile ampliare la superficie ventosa effettiva. A seconda delle dimensioni della piastra, ciò contribuisce ad aumentare la forza di presa del 33% per quanto concerne la movimentazione verticale, e del 24% quella orizzontale. Questo effetto viene rafforzato dalla struttura innovativa a ragnatela della superficie di attrito interna.

In caso di usura, l’anello di tenuta della piastra di aspirazione può essere distaccato velocemente dal disco di connessione per la sua sostituzione. I pezzi di ricambio possono essere ordinati facilmente tramite smartphone o tablet. Quando l’utente avvicina il suo dispositivo compatibile all’interfaccia NFC, evidenziata sotto forma di un piccolo logo sopra la superficie della piastra di aspirazione, lo smartphone o il tablet vengono automaticamente reindirizzati sul sito web di Schmalz o la Schmalz ControlRoom-App. Qui l’utente avrà accesso alle informazioni sul numero articolo e sui pezzi di ricambio. Inoltre, potrà visualizzare il manuale d’uso, il video sul montaggio o le istruzioni su come sostituire i pezzi usurati. Anche la dichiarazione di conformità e i recapiti del Service team di Schmalz possono essere visualizzati direttamente.

La SUF blu è disponibile nei diametri 125, 160 e 210 mm in gomma nitrile (NBR-60). Abbinata al dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster, la piastra di aspirazione è in grado di mantenere pezzi lisci e sottili, come ad esempio lamiere o fogli in plastica a partire da uno spessore di 0,5 mm - anche con superfici unte e in un ambiente sporco. I paranchi a catena e i sistema gru in alluminio a funzionamento dolce completano perfettamente la soluzione per la movimentazione con il vuoto ergonomica di Schmalz.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello