Schmalz

Biesse에 적합한 클램핑 장비

기존 Biesse 클램핑 장치에 대한 경제적이고 유연한 대안

Biesse의 시스템용 클램핑 장비는 유연하게 사용할 수 있고, 공정 안정성으로 공작물을 올바른 위치에 고정하며, 매력적인 가격 대비 성능으로 깊은 인상을 남깁니다. 따라서 Biesse의 CNC 밀링 머신에 사용하기 위한 진정한 대안이 될 수 있습니다.

이 클램핑 장비는 강력한 고정력과 정확한 치수 정확도가 인상적입니다. 결과적으로 가장 높은 횡력을 흡수할 수 있습니다.

추가 하이라이트

  • 매력적인 가격: 시중의 동급 제품보다 비용 효율적입니다

  • 다양한 제품 범위: 다양한 형상과 높이로 설치가 용이하고 터치 밸브가 내장되어 있어 사용하지 않는 흡입 컵의 누출을 방지합니다

  • 간편한 장착: 클램핑 장비는 기존 흡입 컵과 호환되며 콘솔의 슬라이드에 쉽게 부착할 수 있습니다

  • 교체 가능한 흡입 플레이트: 기존 시스템의 경우 충돌, 마모 또는 기타 손상 시 전체 진공 블록을 교체해야 합니다

* Biesse는 등록 및 보호 상표입니다. 여기에 나열된 제품은 Biesse CNC 머시닝 센터에 적합하도록 J. Schmalz GmbH에서 개발했습니다.

Biesse용 클램핑 장비로

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.