Schmalz

IHRE AUFGABEN

  • Sie lagern Rohmaterial ein und aus und bearbeiten dieses an der Säge.
  • Sie bereiten Programme in der Programmiersprache der Maschinen vor. 
  • Sie rüsten und überwachen unterschiedliche CNC-Fräsmaschinen im Zweischichtbetrieb (Früh- und Spätschicht) und stellen so sicher, dass die Maschinen effizient und präzise arbeiten.
  • Sie übernehmen die Verantwortung für den störungsfreien Betrieb der CNC-Maschinen und sichern durch eigenverantwortliche Prüfungen die hohen Qualitätsanforderungen unseres Unternehmens.
  • Sie führen kleinere Montagetätigkeiten durch.
  • Sie optimieren kontinuierlich die Produkte und Prozesse, um die Effizienz wie auch Qualität in der Produktion weiter zu steigern und tragen so aktiv zur Verbesserung unserer Fertigungsprozesse bei.

IHR PROFIL

  • Sie haben idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung als Industrie- oder Zerspanungsmechaniker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Sie besitzen gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick.
  • Sie verfügen über EDV-Grundkenntnisse.
  • Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein aus.
  • Sie sind teamfähig und flexibel. 
  • Sie sind bereit, im Wechselschichtbetrieb (Früh- / Spätschicht) zu arbeiten.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Attraktive Leistungsprämien: Mitarbeitende profitieren von Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung oder individueller Erfolgskomponenten.
  • Gutscheinkarte Ticket Plus: Aufladung regelmäßiger Boni, einlösbar in einer Vielzahl von Geschäften. 
  • Bestens gestärkt: Täglich frische Gerichte in unserem Betriebsrestaurant.
  • Familie und Schmalz: In der Schmalz Kinderwelt werden Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) durch professionelle Tagesmütter betreut.
  • Gemeinsam feiern: Sommerfest, Jahresfeier und Teamevents stärken den Zusammenhalt.
  • Mobilität auf zwei Rädern: Mitarbeitende können bis zu zwei Fahrräder oder E-Bikes finanzieren.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
직원
0
전 세계 지사
0
가족 소유 비율
0
일하기 좋은 직장 수상 횟수

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

문의하기

궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
Selina Hauser | Personalreferentin
+49 7443 2403-493
Selina.Hauser@schmalz.de
지금 지원하기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동