Schmalz

IHRE AUFGABEN

  • Sie lagern Rohmaterial ein und aus und bearbeiten dieses an der Säge.
  • Sie bereiten Programme in der Programmiersprache der Maschinen vor.
  • Sie rüsten und überwachen unterschiedliche CNC-Fräsmaschinen im Zweischichtbetrieb (Früh- und Spätschicht) und stellen so sicher, dass die Maschinen effizient und präzise arbeiten.
  • Sie übernehmen die Verantwortung für den störungsfreien Betrieb der CNC-Maschinen und sichern durch eigenverantwortliche Prüfungen die hohen Qualitätsanforderungen unseres Unternehmens.
  • Sie stellen die regelmäßige Wartung der Maschinen sicher und führen diese lt. Wartungsplan aus bzw. veranlassen diese bei der Instandhaltung.
  • Sie führen kleinere Montagetätigkeiten durch.
  • Sie optimieren kontinuierlich die Produkte und Prozesse, um die Effizienz wie auch Qualität in der Produktion weiter zu steigern und tragen so aktiv zur Verbesserung unserer Fertigungsprozesse bei.

IHR PROFIL

  • Sie haben idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung als Industrie- oder Zerspanungsmechaniker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Sie besitzen gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick.
  • Sie verfügen über EDV-Grundkenntnisse.
  • Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein aus.
  • Sie sind teamfähig und flexibel.
  • Sie sind bereit, im Wechselschichtbetrieb (Früh- / Spätschicht) zu arbeiten.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Attraktive Leistungsprämien: Mitarbeitende profitieren von Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung oder individuellen Erfolgskomponenten.
  • Exklusive Mitarbeitervorteile: Das interne Rabattportal bietet Zugang zu zahlreichen Angeboten verschiedenster Marken.
  • Edenred-Gutscheinkarte: Aufladung regelmäßiger Boni, einlösbar in einer Vielzahl von Geschäften. 
  • Bestens gestärkt: Täglich frische Gerichte in unserem Betriebsrestaurant.
  • Kurze Entspannungspausen: Professionelle Massagen von Physiotherapeuten zu günstigen Konditionen.
  • Gemeinsam feiern: Sommerfest, Jahresfeier und Teamevents stärken den Zusammenhalt.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
직원
0
전 세계 지사
0
가족 소유 비율
0
일하기 좋은 직장 수상 횟수

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

문의하기

궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
Marina Klink | Personalreferentin
+49 7443 2403-7408
Marina.Klink@schmalz.de
지금 지원하기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.