슈말츠, CO2 감축을 위한 700만 유로 프로젝트 참여
앞으로 슈말츠는 새로 설립한 연구 센터 H2BlackForest의 프로젝트인 ReduCO2에 참여할 예정입니다.
지난 2월 바덴뷔르템베르크주의 혁신 경연대회인 RegioWIN에서 우승하고 약 700만 유로의 재정 지원금을 받은 H2BlackForest 연구 센터는 본격적인 작업에 착수했습니다. 이 연구 센터가 전담하고 슈말츠도 적극적으로 참여하고 있는 하위 프로젝트 중 하나는 ReduCO2 입니다. 이 프로젝트에 참여한 사람들은CO2 배출을 신속하고 지속 가능하게 최소화하기 위해 다양한 개념과 시나리오를 개발하고 있습니다. "우리 지역의 목표는 가능한 한 빨리CO2 중립이 되는 것뿐입니다."라고 슈말츠의 지속 가능성 책임자인 만자 히스는 말합니다. "이 흥미로운 등대 프로젝트에 참여하게 되어 매우 기쁩니다. 우리는CO2 감축 문제를 해결하고 조치를 취하며 솔루션을 개발하고자 합니다. 이를 통해 북부 블랙 포레스트의 많은 기업들이 같은 방식으로 CO2 감축 문제를 해결하고자 하는 길을 열 수 있기를 바랍니다."
우리는 CO2 감축 문제를 해결하고, 행동을 취하며, 솔루션을 개발하고자 합니다. 이를 통해 북쪽 검은 숲의 많은 기업들이 같은 방식으로 CO2 감축 문제를 해결하고자 하는 길을 열 수 있기를 바랍니다.∼ 만자 히에스, 지속 가능성 책임자
ReduCO2 프로젝트의 첫 번째 목표 중 하나는 슈말츠의 디지털 트윈을 만드는 것입니다: 이는 대량의 정보가 저장된 회사의 가상 이미지입니다. ReduCO2 의 주요 목표는 회사의 탄소 발자국을 가능한 한 현실에 가깝게 가상으로 표현하는 것입니다. 디지털 트윈이 설정되면 생태적, 경제적으로 지속 가능한 방식으로CO2 배출을 최소화하기 위해 취할 수 있는 조치를 검토하는 데 사용할 수 있습니다. 그런 다음 회사는 모델 앞에 앉아 가상의 나사를 돌리면서 다음과 같은 질문을 명확히 할 수 있습니다: 공급망 프로세스를 변경하면 CO2 를 절감할 수 있는가? 수소 동력 차량으로 전환하면 탄소 발자국 측면에서 어떤 구체적인 이점이 있습니까? 뿐만 아니라 어떤 제품을 생산할 때 특히 많은 양의CO2 를 발생시키는가 - 그리고 어떤 단계를 통해 이 제품을 더 기후 친화적인 방식으로 생산할 수 있는가? "앞으로 ReduCO2 는 슈말츠에서 지속 가능성에 대한 의사 결정을 내리는 데 중요한 도구가 될 것입니다."라고 Hies는 강조합니다.
H2BlackForest는 블랙 포레스트 캠퍼스, 슈투트가르트 대학교의 산업 제조 및 공장 운영 연구소, 프라운호퍼 제조 엔지니어링 및 자동화 연구소의 공동 이니셔티브입니다. 또한 J. Schmalz GmbH, Omexom GmbH, Marquardt GmbH, 팀테크닉 마스치넨 앤 안라겐 GmbH도 참여하고 있습니다. 프로이덴슈타트 시와 구, 프로이덴슈타트와 로트바일의 지방 자치 단체도 이 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이 이니셔티브의 목표는 북부 검은 숲에서 특히 수소 솔루션의 도움을 받아 에너지와 원자재를 더 효율적으로 사용하고CO2 배출을 지속 가능하게 줄일 수 있는 기회를 모색하는 것입니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.