Schmalz

Nasza nowa strona internetowa pomaga osiągnąć cel za pomocą kilku kliknięć

Przejrzysta konstrukcja, zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych i pełna wiedzy, cyfrowych asystentów i inteligentnych narzędzi. Pomaga to podejmować decyzje łatwiej, pewniej i szybciej niż kiedykolwiek.

Zachowaj elastyczność. Niezależnie od tego, czy jest to smartfon, tablet czy komputer stacjonarny. Nowa strona internetowa adaptuje się do Twojego codziennego życia i zapewni płynne korzystanie z niej w każdym miejscu. Stale rozbudowujemy naszą platformę cyfrową o funkcje i zawartość, które pomogą Ci iść naprzód. Wszystkie korzyści i instrukcje w skrócie znajdziesz tutaj.

Nasza platforma cyfrowa schmalz.com - historia udanego rozwoju

Dlatego warto zajrzeć na naszą nową stronę internetową

Szybkie rozwiązywanie problemów i lepsze decyzje

Oszczędzaj czas dzięki wsparciu, które nigdy nie śpi: Dzięki inteligentnym narzędziom, takim jak nasz chatbot, często zadawane pytania i cyfrowi asystenci, możesz rozwiązać swoje pytania bezpośrednio online. Ponadto konfiguratory, pomoce w wyborze i kalkulatory prowadzą bezpośrednio do właściwego produktu. Umożliwia to błyskawiczne podejmowanie świadomych decyzji.

Intuicyjna nawigacja

Osiągnij swój cel za pomocą kilku kliknięć: Nasza strona internetowa zachwyca przejrzystą konstrukcją menu nawigacyjnego. Opierając się na opiniach użytkowników i sprawdzonych standardach, w mgnieniu oka znajdziesz dokładnie to, czego szukasz - bez żadnych objazdów.

Większa kontrola i korzyści

Przejrzyste procesy zamawiania ze statusem na żywo i ekskluzywnymi rabatami w sklepie internetowym zapewnią większe bezpieczeństwo planowania, korzyści kosztowe i pełną kontrolę. Zarejestruj się teraz!

Wiedza ekspercka, która pomaga

Praktyczne przykłady, słowniczek, filmy i wizualne prezentacje produktów sprawiają, że nawet skomplikowana technologia jest łatwa do zrozumienia. Puszka pozwala łatwo poszerzyć swoją wiedzę online.

Jak mogę się zarejestrować?

Utwórz konto klienta już teraz i korzystaj ze wszystkich zalet, takich jak ekskluzywne rabaty i przejrzyste procesy składania zamówień w sklepie internetowym firmy Schmalz. W tym filmie pokazujemy krok po kroku, jak się zarejestrować, aby móc w pełni korzystać z naszych usług cyfrowych 24/7.

Jak korzystać z chatbota AI?

W tym filmie pokazujemy, jak korzystać z nowego chatbota AI firmy Schmalz - do natychmiastowego wsparcia, inteligentnego wyszukiwania produktów i pomocy przez całą dobę. Oszczędza to czas i pozwala szybko znaleźć właściwe rozwiązanie, bez czekania i konieczności dzwonienia.

Jakie funkcje i opcjonalnie oferuje moje konto klienta?

Poznaj swój osobisty obszar klienta w tym filmie i zobacz, jak prowadzić swój dział, śledzić zamówienia i korzystać z zapisanych konfiguracji. Pozwala to na stały podgląd i efektywne zarządzanie zamówieniami.

Jak przebiega proces zamawiania?

W tym filmie pokazujemy ostatnie kroki do pomyślnego sfinalizowania zamówienia w sklepie internetowym. Od wypełnionego koszyka po potwierdzenie zamówienia - dzięki czemu zakup jest szybki, bezpieczny i łatwy.

Jak zresetować hasło?

Nowy portal klienta sprawia, że wszystko jest jeszcze bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.
Zapomniałeś hasła i nie wiesz, co zrobić? W tym filmie pokazujemy krok po kroku, jak szybko i łatwo je zresetować.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.