Schmalz

Automated handling • Packaging • Barrels

Próżniowy system chwytania warstwowego SPZ-M-C do przenoszenia butelek pakowanych w folię

Film przedstawia przenoszenie całych warstw palet z pojemnikami na butelki PET za pomocą podciśnieniowego systemu chwytania warstwowego SPZ-M-C firmy Schmalz.

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C jest szczególnie przydatny do zautomatyzowanego przenoszenia prawie wszystkich warstw produktów, warstw pośrednich i palet, dlatego jest stosowany przede wszystkim w domach towarowych i intralogistyce. Aby umożliwić przenoszenie elementów roboczych, które ze względu na swoją powierzchnię trudno jest pobierać próżniowo, system chwytania warstwowego SPZ-M-C jest wyposażony w mechaniczny element mocujący, który zapewnia dodatkową stabilność i siłę. Ponadto opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną komorę zasysania próżniowego, która zapewnia dodatkową siłę mocowania i umożliwia przenoszenie produktów, które w przeciwnym razie mogłyby być transportowane wyłącznie ręcznie.

W wersji podstawowej system chwytania warstwowego składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków o dużej powierzchni, przeznaczonych do przenoszenia całych warstw palet. Aby umożliwić przenoszenie elementów roboczych, które ze względu na swoją powierzchnię trudno jest pobierać próżniowo, system chwytania warstwowego SPZ-M-C jest wyposażony w mechaniczny element mocujący, który zapewnia dodatkową stabilność i siłę. Ponadto opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną próżniową komorę ssącą, która zapewnia dodatkową siłę mocowania i umożliwia przenoszenie produktów, które w przeciwnym razie mogłyby być transportowane wyłącznie ręcznie.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.