Schmalz

Kolay ve hızlı montaj imkanı sağlayan modüler PXT gripper sistemi

Az ama yeterli. Bu ifade, Schmalz'ın yeni PXT modüler tutucu sistemi için de geçerlidir. Çünkü kullanıcılar tutucularını birkaç standart komponent ile hızlı ve kolay bir şekilde birleştirebilir ve hatta isterlerse kendileri de monte edebilirler.

Yüksek kaliteli standart komponentlerin iyi düşünülmüş bir seçiminden, PXT modüler sistemi ile birçok uygulama için tutucular monte edebilir.

PXT tutucu yapı kiti, hafif robot uygulamaları için hafif ve modüler bir gripper sistemidir ve en çok tercih edilen robot sistemleriyle uyumludur. Bu yapım kiti ile kullanıcı, yüksek kaliteli standart bileşenlerin iyi düşünülmüş bir seçiminden birçok uygulama için uç efektörleri monte edebilir. Montajı için tek ihtiyacı olan bir çapraz kesim testeresi, anahtar, matkap ve alyan anahtarı - daha fazlası değil. İsteğe bağlı olarak Schmalz, tamamen monte edilmiş sistemi de kullanıcılara sağlamaktadır.

Kendi kendine konfigüre edilebilen tutucu, 25 kilograma kadar olan iş parçalarını taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Böylece Schmalz, iki kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip VEE gripper sistemi ile 25 kilogramın üzerindeki yükler için tasarlanmış Schmalz Tooling Sistem SXT arasındaki boşluğu kapatmış oldu. En büyük tutucu alanı 800 x 600 milimetredir. Gripper o kadar düzdür ki, enjeksiyon kalıplarını sorunsuz bir şekilde çıkarmak için de kullanılabilir. Opsiyonel dahili vakum yönlendirmesi sayesinde modüler sistem herhangi bir harici hortuma ihtiyaç duymaz. Azaltılmış engelleyici konturlar sayesinde, tutucular en dar alanlarda bile kullanılabilir. Taşınan nesnelerin geometrisi ve şekilleri değişse bile tek tek komponentleri her zaman yeniden birleştirilebilir veya ayarlanabilir. Bağlantı elemanları, tüm Schmalz vantuzlarını ve komponentlerini entegre edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

PXT modüler tutucu sistemi, çok çeşitli paletleme ve taşıma görevleri için uygundur ve gıda endüstrisinden otomotiv sektörüne ve lojistiğe kadar tüm endüstrilerde kullanılabilir. Tutucu, yoğurt kaplarını makinelerden kasalara paketlemek, sac parçaları tutmak veya karton kutuları paletlemek için kullanılabilir.

Yeni PXT modüler tutucu sistemi, en yaygın hafif robotlar için robot flanşları, standart çapraz bağlantılar ve profil borular, çapraz konektörler ve bağlantı elemanları, profil borular için kapak kapakları ile yaylı pistonlar ve vantuzlar için tutma ve bağlantı elemanlarından oluşur. Sipariş verme, sistemin kendisi kadar basit ve esnektir: kullanıcılar tutucularını çevrimiçi yapılandırıcıda kendileri oluşturur. İsteğe bağlı olarak tamamen monte edilmiş sistemi veya kendiniz montaj için ayrı ayrı komponentleri alabilirsiniz.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git