VCMC-Quick mekanik bağlama ekipmanları ile kurulum süreleri iyice kısalıyor
Kullanıcılar VCMC-QUICK’in bağlama yüksekliğini herhangi bir alete gerek duymadan ayarlayabilir. Bu da kurulum sürecini kolaylaştırır ve kısaltır.
J. Schmalz GmBH’nin ürettiği yeni VCMC-QUICK, özellikle çerçeve parçaları veya pencere profilleri gibi dar ve kıvrımlı iş parçalarının tamiri için uygundur ve on ila 100 milimetre bağlama aralığına sahiptir. Kurulumda bağlama cihazı, mekanik olarak (tek devreli konsol sistemleriyle), vakumla (çift devreli konsol sistemleriyle) veya bağlantı parçalarıyla (grid tezgahlarıyla) makine tezgahına sabitlenir. VCMC-QUICK’in en önemli özelliği olan çok parçalı, üçgen bağlama plakası herhangi bir alete gerek kalmadan ve son derece hızlı bir şekilde bağlama yüksekliği ayarı yapılmasına olanak sağlar.
Bunun için, kullanıcı üst döner tablayı eliyle çevirerek kilidi açar ve bu da döner tabla ile bağlama plakası arasında bir boşluk oluşturur. Bu parçalar bastırılıp birbirine kenetlenerek bağlama plakasının kilidini açar ve yüksekliği ayarlanabilir. Plaka tüm ayar aralığı boyunca sürekli olarak hareket ettirilebilir ve beş milimetrelik artışlarla yerine oturtulup kilitlenebilir. Üst döner tablanın sıkıca çevrilmesiyle, bağlama plakası tamamen kilitlenir ve kullanıma hazır hale gelir. Bu sayede, hızlı kurulum fonksiyonu ile istenilen bağlama yüksekliği birkaç saniye içinde ayarlanabilir. Kurulumu daha da basitleştirmek için kullanıcılar isterlerse bir konumlandırma yardımcısı ve bağlama birimiyle VCMC-QUICK bağlama sistemini genişletebilir.
Bunun için, kullanıcı üst döner tablayı eliyle çevirerek kilidi açar ve bu da döner tabla ile bağlama plakası arasında bir boşluk oluşturur. Bu parçalar bastırılıp birbirine kenetlenerek bağlama plakasının kilidini açar ve yüksekliği ayarlanabilir. Plaka tüm ayar aralığı boyunca sürekli olarak hareket ettirilebilir ve beş milimetrelik artışlarla yerine oturtulup kilitlenebilir. Üst döner tablanın sıkıca çevrilmesiyle, bağlama plakası tamamen kilitlenir ve kullanıma hazır hale gelir. Bu sayede, hızlı kurulum fonksiyonu ile istenilen bağlama yüksekliği birkaç saniye içinde ayarlanabilir. Kurulumu daha da basitleştirmek için kullanıcılar isterlerse bir konumlandırma yardımcısı ve bağlama birimiyle VCMC-QUICK bağlama sistemini genişletebilir.
birkaç saniye içinde ayarlanabilir. Kurulumu daha da basitleştirmek için kullanıcılar isterlerse bir konumlandırma yardımcısı ve bağlama birimiyle VCMC-QUICK bağlama sistemini genişletebilir.100 milimetreye kadar çalışma yüksekliği olan grid tezgâhlarına da uygundur. Schmalz yıl içerisinde seriye yeni yükseklikler de ekleyecektir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.