VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi
750 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
750 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.
VacuMaster Basic’in çok yönlü standart ekipmanı üniteyi birçok uygulama için vazgeçilmez yapmaktadır. Ayrıca VacuMaster Comfort, enerji tüketimini azaltmak için kontrollü vakum üretecinin yanı sıra ünite kontrollerinin tümünü bir araya getiren bir kumanda ünitesi sunmaktadır.
Ana modül, her VacuMaster'ın kalbidir. Ölçüm ve kontrol aygıtlarının yanı sıra vakum üreteci, sesli uyarı sistemi de içerir. Uygulamaya bağlı olarak şekli ve dizaynı taşıma görevine optimum şekilde uydurulmuş üç farklı ana modülden seçim yapabilirsiniz.
(1) Motor koruma şalteri
(2) Vakum ölçer (manometre)
(3) Vakum açma / kapama - son derece güvenilir manuel sürgülü vana ile yükü kaldırır ve serbest bırakır
(4) Operatör kolu - Schmalz zincirli vinç askısı takılabilir
(5) Zincirli vinç yukarı / aşağı - yükü kaldırır ve indirir
(6) Zincirli vinç için acil durdurma fonksiyonu
Güvenilir ve güvenli vakum kontrolü
Çift hareketli ve sıkışmaya karşı korumayla yüksek güvenlik için manuel valfli VacuMaster Basic. İstenmeyen yük dağılmasını önler.
Hafif, dayanıklı ve esnek
Alüminyum ve yüksek mukavemetli plastik kombinasyonu yan traversler ve vantuz plakalarının değişen biçimlere hızlıca uyacak şekilde kolaylıkla ayarlanmasını sağlar.
Entegre vakum haznesi
Büyük vakum haznesi, güç kesilmesi durumunda yükün düşmesini önler ve tekrarlanan kaldırma süreçlerinde daha hızlı tutmayı sağlar.
Her görev için çok yönlülük
İş parçasına ve ısı dayanıklılığı, gıda güvenliği ve iz bırakmadan tutma gibi gereksinimlere optimum uyarlamayı mümkün kılar. Sert, yaylı monte edilmiş veya hem esnek hem de yaylı monte edilmiş süspansiyonlardan seçim yapın.
750 kg'a kadar pürüzsüz ve emme geçirmez iş parçaları için elektrikli vakum üreteci.
Düşük basınçlı hava tüketimi ile en yüksek pompalama hızına sahip temel ejektör.
Modüler sistemleri sayesinde VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort her türlü uygulama için özel olarak yapılandırılabilir. Aygıtların teknik verileri seçilen yapılandırmaya bağlıdır. Aşağıdaki verileri, VacuMaster'ınız için önerilen değerleri belirlemek üzere bir kılavuz olarak standart iş parçası biçimleri için önceden yapılandırılmış kaldırma ünitelerinde kullanabilirsiniz.
Yatay taşımada VacuMaster Basic için Teknik Veriler
90° Kendi Etrafında Döndürmede VacuMaster Basic için Teknik Veriler
Schmalz ürün serisine ait vakumlu filtre vinç sistemleriyle tamamlanır.
Hafif alüminyum vinçler ve pergel vinçler vakumlu kaldırıcı yüklerine göre uyarlanmıştır. Modüler dizayn, vinç sistemi dahil olmak üzere vakumlu kaldırıcının çalışma ortamınıza kolaylıkla entegrasyonuna imkan verir.
Schmalz, ürün yelpazesinde vakum kaldırma cihazlarına uygun zincirli vinçlere sahiptir. Zincirli vinçler ayrıca kaldırma cihazlarının yük kapasitelerine uyarlanmıştır.
schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.
İstif yüksekliklerini maksimuma çıkarın
Döner ve kilitlenebilir kumanda ünitesi ile büyük yükseklik farkları sorun değildir. Her konumda çalışma duruşu ergonomik kalır.
Değişen iş parçalarına uyar
Vakumlu tutucu kapama valfiyle birçok vakumlu tutucu kesilmiş parçaları veya boşlukları olan parçaların taşınması için kapatılabilir.
Kaldırma ünitesinin güvenli depolanması
Kaldırma ünitesi kullanılmadığında park yerleri vantuz plakalarını koruyacak şekilde güvenli olarak depolanmasını sağlar. Bu, vincin başka amaçlarla kullanılmasına imkan verir.
Çabuk bağlanan elektrik bağlantısı
CEE fişi, kaldırma ünitesinin kolayca güç kaynağına bağlanmasını ve ardından gerekirse hızlıca bağlantısının kesilmesini sağlar (sadece VacuMaster Basic için).
İz bırakmadan taşıma
Vantuz plakası kapakları plakaların cam levhalar veya güneş panelleri gibi hassas iş parçalarında iz bırakmasını önler.
Suya karşı koruma
Bakım gerektirmeyen su ayırıcı, su jetiyle kesme gibi nemli süreçlerde vakum üretecine su girmesini önler.
Başka kaldırma araçları mı arıyorsunuz? Burada daha fazla kaldırma cihazı bulabilirsiniz.