Schmalz auf der HOLZ-HANDWERK: Ergonomie im handlichen Format
Dank VacuMaster Wood handhaben Mitarbeitende auch große Platten präzise und mühelos.
Holzbetriebe organisieren ihre Prozesse heute unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Werkstücke werden größer und vielfältiger, Fertigungstakte verdichten sich. Gleichzeitig rückt die Gesundheit der Beschäftigten noch stärker in den Fokus. Wer wirtschaftlich arbeiten will, braucht Technik, die Material sicher handhabt und Menschen unterstützt. Schmalz bringt Ergonomie direkt an den Arbeitsplatz. Ziel ist es, körperliche Belastungen messbar zu reduzieren, damit Fachkräfte dauerhaft leistungsfähig bleiben. Vakuum-Handhabung und ergänzende körpergetragene Assistenzsysteme entlasten Rücken, Schultern und Gelenke, während Prozesse stabil laufen. So sinken Ausfallzeiten, und Betriebe gewinnen Planungssicherheit.
Das Highlight am Messestand ist ein manuelles Handhabungsgerät, das Schmalz erstmals auf der HOLZ-HANDWERK der Öffentlichkeit vorstellt. Die Lösung unterstützt ergonomische Arbeitsweisen, lässt sich intuitiv bedienen und – anders als die bestens bekannten Schlauchheber und Krananlagen – unkompliziert mitnehmen. Schmalz adressiert damit Kernprozesse in der Fertigung und Kommissionierung. Messebesucherinnen und -besucher können sich selbst ein Bild machen und die neue Hebehilfe direkt am Stand im Praxiseinsatz testen.
VacuMaster Wood: Sicher heben, präzise führen
Der VacuMaster Wood erleichtert das manuelle Handling von Platten und Bauteilen in der Holzbearbeitung, da er deren Gewicht aufnimmt und so die Belastung deutlich reduziert. Anwender positionieren auch große Werkstücke präzise und ohne Kraftaufwand. Das beschleunigt Arbeitsabläufe, weil die Beschäftigten in einem Schritt Produkte umsetzen und ausrichten können. Die ergonomische Hebelösung greift poröse und beschichtete Bauteile gleichermaßen zuverlässig.
Exoskelette unterstützen dort, wo es zählt
Mit Exoskeletten ergänzt Schmalz die ergonomische Handhabung um körpergetragene Assistenzsysteme. Das Oberkörper-Exoskelett MATE UTA entlastet Schultern und Arme bei Arbeiten über Brusthöhe. Das Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA unterstützt den unteren Rücken bei häufigem Vorbeugen. Beide Systeme arbeiten mechanisch und kommen ohne Energieversorgung aus. Für Holzbetriebe bedeutet das: weniger Ermüdung, geringeres Verletzungsrisiko und eine Belegschaft, die Aufgaben länger gesund ausführt.
Flexible Spannsysteme in der CNC-Holz- und Glasbearbeitung
Mit dem Horizontalspanner VCMC-HZ zeigt Schmalz ein neues Spannsystem für Konsolentische, das auf der Messe ebenfalls erstmals zu sehen ist. Ein fester Anschlag und ein bewegliches Spannmodul klemmen Werkstücke horizontal. Das schafft mehr Raum fürs Werkstück und einen großen Spielraum für den Prozess. Der zweiteilige Aufbau erlaubt freie Abmessungen. Vier definierte Spannhöhen decken unterschiedliche Materialstärken ab. Reduzierte Störkonturen halten den Bearbeitungsbereich frei. Varianten mit Druckluft oder mechanischem Antrieb erleichtern die Integration in 1- und 2-Kreis-Systeme. Anwender senken Rüstzeiten deutlich und verdoppeln den Durchsatz, da der beidseitige Anschlag paralleles Spannen ermöglicht.
Für die Handhabung von Glas hat Schmalz den Blocksauger VCBL-GL im Gepäck. Reibplatte und Dichtung sind speziell für CNC-Glasbearbeitungszentren ausgelegt. Dank einer großen Auswahl an Abmessungen fixieren die Vakuum-Blocksauger Werkstücke unterschiedlicher Geometrien prozesssicher.
Blick über den Tellerrand
Binar Handling, Teil der Schmalz Gruppe, zeigt auf der parallel stattfindenden FENSTERBAU FRONTALE in Halle 3 an Stand 430 einen VacuMaster Window und ebenfalls das neue Handhabungsgerät. Die Systeme ergänzen den ergonomischen Ansatz im Fensterbau.
Schmalz auf der HOLZ-HANDWERK: Halle 9, Stand 210
Das Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA entlastet gezielt den unteren Rücken bei Hebetätigkeiten und ermöglicht so gesundes und effizientes Arbeiten.
Der Horizontalspanner VCMC-HZ für Konsolentische besitzt einen festen Anschlag und ein bewegliches Spannmodul für maximale Flexibilität.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.