Schmalz

Schmalz auf der LogiMAT: Kraftsparend greifen, heben mit System

Wie sich ergonomische Handhabung und smarte Vakuumtechnik in der Intralogistik ergänzen, zeigt Schmalz auf der LogiMAT (24. bis 26. März, Stuttgart) in Halle 7 an Stand C05. Anwender profitieren doppelt: Beschäftigte werden körperlich entlastet, automatisierte Anlagen greifen schnell und prozesssicher.

Das Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA entlastet den unteren Rücken bei Hebe- und Beugebewegungen und unterstützt so körperlich fordernde Arbeiten.

Viele Handgriffe in Lager und Versand wiederholen sich ständig. Genau hier setzt Schmalz mit seinen kräfteschonenden Handhabungssystemen an. Dazu zählen Vakuumheber, Balancer und Exoskelette. Diese Lösungen unterstützen dort, wo Menschen schwere Lasten heben oder über Kopf arbeiten. So verbinden Unternehmen ergonomische Arbeitsplätze mit wirtschaftlich stabilen Abläufen.

Exoskelette wirken wie eine mechanische Stützstruktur, die Beschäftigte am Körper tragen. Sie entlasten bestimmte Muskelgruppen beim häufigen Heben oder Tragen. Das Oberkörper-Exoskelett MATE UTA und das Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA passen sich an typische Logistikbewegungen an und reduzieren die körperliche Beanspruchung.

Mit dem Quick-Lift-Arm QLA von Binar Handling, Teil der Schmalz-Gruppe, ergänzt der Vakuum-Spezialist sein Portfolio um eine weitere Lösung. Weil sie die Lasten über einen Seilbalancer nahezu schwerelos führt, positionieren Mitarbeitende Waren feinfühlig, auch bei häufigen Richtungswechseln auf engem Raum.

Schlauchheber präzise führen und einfach bedienen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex präsentiert sich in überarbeitetem Design. Schmalz optimierte die Bedienung so, dass Fachkräfte unabhängig von der Handgröße sicher greifen und Lasten genau führen. Das erleichtert das tägliche Heben von Kartons oder Säcken und verbessert die Ergonomie spürbar. Zwei intuitive Bedientasten lösen die Ein-Taster-Steuerung ab. Anwender heben und senken Lasten damit intuitiv, sodass auch neue Mitarbeitende den Schlauchheber präzise bewegen. Dank des neuen Wechselmechanismus lassen sich die Greifer mühelos einschieben und mit einem Handgriff austauschen – der Greiferwechsel ist damit deutlich schneller.

Ein neues manuelles Handhabungsgerät feiert auf der LogiMAT seine Premiere: Es lässt sich einfach bedienen und leicht mitnehmen. Denn anders als klassische Schlauchheber oder Kransysteme bleibt die Lösung mobil und flexibel. So wird ergonomisches Heben auch dort möglich, wo Logistikprozesse ständig in Bewegung sind. Details werden noch nicht verraten, sondern erstmals auf der Messe öffentlich gezeigt.

Automation, die wenig Raum braucht

Für automatisierte Anwendungen hat Schmalz intelligente und platzsparende Lösungen im Gepäck, denn in modernen Logistikanlagen zählt jeder Zentimeter. Die Kompaktejektoren SCPL erzeugen Vakuum direkt am Greifer. Damit erreichen Anwender ein Saugvermögen von 290 bis 1.140 Litern pro Minute bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch. Die neue Variante SCPLi besitzt smarte Funktionen: Dank integrierter IO-Link-Schnittstelle gelangen relevante Prozessdaten in die Steuerung. Der Handhabungsvorgang wird dadurch effizient und zielgerichtet überwacht und optimiert.

Das Minikompaktterminal SCTMi baut extrem kompakt und leicht. Dadurch lässt es sich einfach in vollautomatisierte Handling- und Produktionsanlagen integrieren. Kurze Evakuierungszeiten und geringer Energieverbrauch unterstützen schnelle Taktzeiten und große Effizienz im Lager. Das Besondere: Anwender bewegen damit gleichzeitig unterschiedliche Teile mit nur einem Vakuum-System.

Mit dem Fingergreifer mGrip bietet Schmalz eine Lösung für alle, die empfindliche Produkte wie Gemüse, Backwaren oder Fleisch automatisiert und sicher handhaben wollen. Die pneumatisch gesteuerten Finger passen sich flexibler an die Last an als mechanische Greifsysteme. Dank Hygienic Design und geschlossenem Pneumatikkreis ist der Fingergreifer mGrip für die direkte Handhabung von Lebensmitteln geeignet und lässt sich ohne Demontage reinigen.

Schmalz auf der LogiMAT: Halle 7, Stand C05

Zwei Bedientasten ersetzen die Ein-Taster-Steuerung beim JumboFlex, sodass Anwender Lasten intuitiv heben, senken und präzise führen.

Der pneumatische Fingergreifer mGrip bewegt empfindliche Werkstücke besonders sensibel und lässt sich einfach steuern.

Unterschiedliche Teile gleichzeitig mit nur einem System zu handhaben, ermöglicht das Mini-Kompaktterminal SCTMi. Es bündelt mehrere Vakuum-Erzeuger in einer kompakten Einheit.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb