Schmalz

Nueva garra de agujas de Schmalz: pinchar en lugar de aspirar

Evolución para el JumboErgo: la nueva garra de agujas de Schmalz sujeta tableros de fibra de madera de baja densidad de hasta 100 kilogramos de peso. Hace que la manipulación de grandes componentes permeables al aire sea segura y ergonómica.

La garra de agujas de Schmalz para desafíos de gran superficie tiene un diseño modular y puede configurarse individualmente.

Las superficies grandes y la porosidad son una combinación difícil de propiedades en la manipulación manual. Mientras que J. Schmalz GmbH suele apostar por el vacío, esta vez se utiliza un principio de agarre positivo: La nueva garra de agujas del experto en vacío se extiende hasta 80 agujas para elevar y transportar con seguridad componentes permeables al aire, como los tableros de fibra de madera de baja densidad, con un ángulo de perforación ideal y una disposición de agujas optimizada. Su robusta y ligera construcción de aluminio es modular, por lo que puede adaptarse individualmente a diferentes aplicaciones y formatos de piezas.

Carga hasta 100 kilogramos

La garra de agujas se compone de dos o cuatro módulos de agujas, cada uno de ellos con una posición de aguja en sentido contrario, y un control neumático, incluyendo un módulo de seguridad. La naturaleza del material determina la carga máxima: Como cada módulo individual soporta hasta 25 kilogramos, la garra de agujas levanta un peso máximo total de 50 o 100 kilogramos, según el número de módulos. Se puede levantar una pieza a partir de un grosor de 20 mm. El especialista en técnica de vacío suministra la nueva garra con un disco de conexión que se adapta al JumboErgo. Se puede conectar opcionalmente al adaptador de cambio rápido o a un polipasto.

Cuando se trata de tantas puntas, Schmalz presta especial atención a la seguridad del usuario: la garra detecta si tiene una pieza bajo las agujas, el operador tiene que confirmar la descarga de la carga dos veces, y las levas de conmutación muestran siempre la posición de las puntas metálicas.

Un equipo potente: Las garras de aguja y el JumboErgo se complementan para formar la solución de elevación ideal para numerosas aplicaciones.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta