Nuova pinza di presa ad aghi di Schmalz: infilzato invece che aspirato
La pinza di presa ad aghi di Schmalz per componenti con superficie ampia è stata realizzata in modo modulare e con configurazione personalizzabile.
Le superfici grandi e porose rappresentano una combinazione molto complessa per la movimentazione manuale. Normalmente Schmalz punto sul vuoto ma questa volta ha optato per un altro principio di presa: la nuova pinza di presa ad aghi dell’esperto del vuoto estrae fino a 80 aghi per sollevare e trasportare in modo sicuro componenti permeabili all’aria con un angolo d'innesto ideale e una distribuzione ottimizzata degli aghi. La sua costruzione resistente e leggera in alluminio è modulare e quindi può essere adattate in modo flessibile alle diverse applicazioni e formati.
Porta fino a 100 chili
La pinza di presa ad aghi comprende da due a quattro moduli di aghi con rispettivamente una ripartizione contrapposta degli aghi e un controllo pneumatico con modulo di sicurezza. Le caratteristiche del materiale determinano il carico massimo: ogni modulo è in grado di portare e sollevare fino a 25 chili, quindi il peso massimo della pinza di presa ad aghi è pari a 50 - 100 chili in base al numero di moduli. Possono essere sollevati pezzi con spessore pari a 20 mm. Lo specialista del vuoto fornisce la nuova pinza di presa con un disco di collegamento compatibile con JumboErgo. Opzionale è l’attacco all’adattatore per cambio rapido o al paranco a catena.
Dato che il dispositivo presenta tante punte, Schmalz ha dedicato molta attenzione alla sicurezza dell’operatore: la pinza di presa riconosce se ha o meno un pezzo sotto gli aghi. Per distaccare il carico, l’operatore deve dare una doppia conferma e la bandierina indica sempre la posizione delle punte metalliche.
Un team forte: la pinza di presa ad aghi e JumboErgo insieme rappresentano la soluzione di sollevamento ideale per numerosi campi di applicazione.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.