Schmalz

Nueva ventosa de diseño ligero para capas ZLW: delgada para el cobot

Con la nueva ventosa para capas de peso reducido de Schmalz, los cobots también pueden paletizar capas ligeras de piezas. Y es que no sólo es delgada, sino también eficiente: Schmalz adapta de forma óptima la cuadrícula de aspiración, las dimensiones de la ventosa y todos los demás componentes a la tarea de manipulación, minimizando así la potencia necesaria para la generación de vacío.

La nueva ventosa para capas ZLW tiene un diseño delgado y es especialmente ligera, permitiendo así el paletizado con robots de diseño ligero.

Dependiendo del modelo y del fabricante, los robots de diseño ligero tienen una capacidad de carga de hasta 25 kilogramos. Para utilizarlos para el paletizado y el despaletizado por capas, J. Schmalz GmbH ha puesto a dieta sus ventosas para capas. El resultado es la ventosa de diseño ligero para capas de peso reducido ZLW, capaz de levantar hasta 20 kilogramos y que pesa, dependiendo del tamaño, sólo entre cuatro y 7,5 kilogramos. De este modo, el robot dispone aún de capacidad de carga suficiente para la tarea de manipulación propiamente dicha.

La ZLW amplía la serie de los sistemas de manipulación de capas SPZ hacia abajo y puede agarrar simultáneamente varios objetos abiertos, huecos o cerrados de dimensiones distintas como frascos, latas o cartones. Con una brida elástica de adquisición opcional, la ventosa compensa las diferencias de altura en la capa de piezas. Además, Schmalz configura individualmente la ventosa de diseño ligero: el usuario recibe un eficiente sistema completo con componentes adaptados entre sí y a la aplicación. También el generador de vacío se ha dimensionado de forma que no necesite más potencia que la necesaria para la seguridad del proceso. Pero no es sólo eso lo que aumenta la eficiencia del proceso de manipulación: la nueva ventosa para capas ayuda indirectamente a mantener baja la huella de carbono, ya que los robots más pequeños requieren menos energía y, por tanto, favorecen la automatización sostenible, por ejemplo, en la alimentación de la producción, el almacenamiento automatizado o el End-of-Line-Palletizing.

Schmalz ha mantenido conscientemente un diseño delgado: el elemento de hermetizado se puede equipar con ventosas encajables o con esponja hermetizante, a elegir. Un marco las une con el panel de nido de abeja, en el que están montadas una válvula de alivio de presión, el vacuestato Vsi y la brida. El generador de vacío se encuentra separado.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta