Schmalz

Automated handling • Metal / Sheet metal

Set de garra magnética SGM-SV para la manipulación de piezas ferromagnéticas con robots ligeros y cobots

El set de garra magnética SGM-SV de Schmalz manipula componentes ferromagnéticos como chapas perforadas o chapas con agujeros y recortes. El juego SGM-SV es de construcción compacta y ligera, ideal para su integración en robots ligeros. Dispone de un imán permanente biestable que sujeta la pieza de forma segura incluso en caso de corte de corriente. El SGM-SV se suministra como un conjunto listo para instalar y puede integrarse fácil y rápidamente en la aplicación del robot.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.