Schmalz

Manipulación manual • Logística • Cajas de cartón • Tubos elevadores por vacío JumboFlex Picker

Preparador de pedidos móvil JumboFlex Picker integrado - Basic

Con la variante integrada tendrá siempre a mano el JumboFlex Picker de Schmalz. Nuestro innovador dispositivo de elevación está permanentemente conectado a la carretilla industrial y puede manejarlo con la propia batería de 24 V del vehículo. De este modo, recoger y depositar el JumboFlex Picker es cosa del pasado. Otra ventaja: la carga útil del vehículo no está limitada. En la variante Basic, el picker viene con un brazo articulado de marcha suave que se puede mover fácilmente 360 ° - con un radio de acción de más de 1,5 m para cargas útiles de hasta 40 kg.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta