Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboFlex Picker

Préparateur de commandes mobile JumboFlex Picker intégré - Basic

Avec la variante intégrée, vous avez toujours le Picker JumboFlex de Schmalz avec vous. Notre dispositif de levage innovant est relié en permanence au chariot de manutention et vous pouvez le faire fonctionner avec la batterie 24 V du véhicule. Le ramassage et la dépose du JumboFlex Picker font donc partie du passé. Autre avantage : la charge utile du véhicule n'est pas limitée. Dans la variante Basic, le picker est équipé d'une flèche articulée à fonctionnement souple qui peut être facilement déplacée sur 360° - avec un rayon d'action de plus de 1,5 m pour des charges utiles allant jusqu'à 40 kg.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier