Schmalz

Nouvelle ventouse à soufflet : 4,5 plis compensent beaucoup de choses

Les centres de distribution et de logistique exigent des taux de prélèvement élevés dans les processus d'automatisation. La solution de Schmalz est la ventouse à soufflet rond FSGC, qui n'est pas particulièrement exigeante quant au type et au contour de l'emballage à saisir.

La nouvelle ventouse à soufflet FSGC s'adapte de manière optimale aux différents contours des pièces et aux différents matériaux d'emballage.

Lors du tri et du transfert de cartons, de sacs en papier et en polyéthylène ainsi que de sacs d'expédition, la vitesse est primordiale. Pour l'utilisation dans les cellules de tri, J. Schmalz GmbH a développé la FSGC, une ventouse à soufflet qui s'adapte à différents contours et maintient fermement divers matériaux d'emballage, même en cas de fortes accélérations. Pour y parvenir, l'expert du vide a combiné un goulot de ventouse flexible avec 4,5 plis pour une course accrue. Pour maximiser les forces de maintien, le diamètre intérieur est conçu pour être aussi grand que possible.

Le raccordement au système d'aspiration se fait par un élément de connexion en une seule pièce. Il est enfichable afin que l'utilisateur puisse changer rapidement de ventouse. Il convient à diverses pinces, y compris celles fabriquées sur mesure par l'imprimante 3D. La FSGC est fabriquée en NBR et est désormais disponible dans des diamètres extérieurs de 40, 50 et 60 millimètres.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca
Télécharger le dossier de presse

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier