Nuova ventosa a soffietto: 4,5 pieghe compensano molto
La nuova ventosa a soffietto FSGC si adatta in modo ottimale ai diversi contorni dei pezzi e ai diversi materiali di imballaggio.
Nello smistamento e nel trasferimento di scatole di cartone, sacchetti di carta e di polietilene e sacchetti per la spedizione, la velocità è fondamentale. Per l'utilizzo nelle celle di smistamento, J. Schmalz GmbH ha sviluppato la FSGC, una ventosa a soffietto che si adatta a diversi contorni e trattiene saldamente vari materiali da imballaggio anche con accelerazioni elevate. Per ottenere questo risultato, l'esperto di vuoto ha combinato un collo di ventosa flessibile con 4,5 pieghe per una maggiore corsa. Per massimizzare le forze di tenuta, il diametro interno è stato progettato per essere il più grande possibile.
Il collegamento al sistema di aspirazione avviene tramite un elemento di collegamento monopezzo. È collegabile in modo che l'utente possa cambiare rapidamente la ventosa. È adatto a diverse pinze, comprese quelle personalizzate dalla stampante 3D. L'FSGC è realizzato in NBR ed è ora disponibile nei diametri esterni di 40, 50 e 60 millimetri.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.