Schmalz

Nueva ventosa de fuelle: 4,5 pliegues compensan mucho

Los centros de distribución y logística exigen altas tasas de recogida en los procesos de automatización. La solución de Schmalz para ello es la ventosa de fuelle redonda FSGC, que no es especialmente exigente con el tipo y el contorno de los envases a agarrar.

La nueva ventosa de fuelle FSGC se adapta de forma óptima a los diferentes contornos de las piezas y a los distintos materiales de embalaje.

En la clasificación y transferencia de cajas de cartón, bolsas de papel y de polietileno, así como de bolsas de transporte, la velocidad es fundamental. Para su uso en las celdas de clasificación, J. Schmalz GmbH ha desarrollado la FSGC, una ventosa de fuelle que se adapta a diferentes contornos y sujeta de forma segura diversos materiales de embalaje incluso a altas aceleraciones. Para ello, el experto en vacío ha combinado un cuello de ventosa flexible con 4,5 pliegues para aumentar la carrera. Para maximizar las fuerzas de sujeción, el diámetro interior está diseñado para ser lo más grande posible.

La conexión al sistema de vacío se realiza mediante un elemento de conexión de una sola pieza. Es enchufable para que el usuario pueda cambiar rápidamente la ventosa. Es apto para varias pinzas, incluidas las hechas a medida de la impresora 3D. La FSGC está fabricada en NBR y ahora está disponible en diámetros exteriores de 40, 50 y 60 milímetros.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de
Descargar el paquete de prensa

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta