Schmalz

Automated handling • Logistics • Barrels

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation d'une grande variété de produits

Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C de Schmalz est parfaitement adapté à ce type d'opérations de manipulation exigeantes.

La palettisation et dépalettisation automatiques de différentes couches de produits ne posent aucun problème au système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C. Le système de préhension de couches SPZ-M-C est composé de préhenseurs de surface modulaires, ce qui permet une adaptation individuelle du préhenseur à la taille de la couche. Un système de blocage mécanique garantit la stabilité nécessaire de la couche de produits. Grâce au concept de rideau breveté, le préhenseur de couches SPZ-M-C génère une force de prise supplémentaire à l'aide d'une chambre de vide global. Il est ainsi désormais possible de manipuler des couches de produits qui devaient autrefois être empilées manuellement.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.