Schmalz

L'atmosphère et ses effets sur la technique du vide

La pression atmosphérique (pression ambiante) dépend de l'altitude du site ainsi que de la température à cet endroit. Comme le montre le diagramme, la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1 013 mbar. À une altitude de 600 m (site de la société J. Schmalz GmbH à Glatten,Allemagne), la pression atmosphérique est réduite à 938 mbar. À une altitude de 2 000 m, la pression atmosphérique n'est plus que de 763 mbar.

Ce défaut de pression a également un effet sur le travail avec le vide. La perte de pression liée à l'augmentation de l'altitude réduit également la différence de pression maximale qui peut être conservée et, par conséquent, la force de préhension maximale. La pression atmosphérique diminue d'environ 12,5 mbar par 100 m de dénivelé.

Un générateur de vide qui génère un vide de 80 % exécute un vide de -810 mbar au niveau de la mer (pression ambiante = 1 013 mbar) ; à 2 000 m (pression ambiante = 763 mbar), un générateur de vide n'exécute qu'un vide de -610 mbar. La force de préhension possible d'une ventouse diminue proportionnellement à la valeur du vide qui peut être conservée. Cela signifie que l'application au niveau de la mer présente le meilleur scénario possible.

Important
Toutes les indications de ce site web se basent sur une pression ambiante de 1.013 mbar et une température ambiante de 20 °C.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.