Schmalz

The Atmosphere and its Effects on Vacuum Technology

The air pressure (ambient pressure) depends on the elevation of the location as well as the temperature at that site. As shown in the diagram, the air pressure at sea level is 1,013 mbar. At an elevation of 600 m (location of the J. Schmalz GmbH in Glatten,Germany) air pressure is reduced to 938 mbar. At a height of 2,000 m, the air pressure is only 763 mbar.

This pressure loss also has an effect on working with a vacuum. The pressure drop with increasing height also reduces the maximum pressure difference that can be attained and therefore the maximum holding force. Per 100 m increase in elevation, the air pressure drops by about 12.5 mbar.

A vacuum generator that generates an 80% vacuum, achieves a vacuum value of -810 mbar at sea level (ambient pressure = 1,013 mbar); at 2,000 m (ambient pressure = 763 mbar) a vacuum generator only achieves -610 mbar. The possible holding force of a vacuum suction pad drops proportionally to the vacuum value that can be attained. This means the application at sea level presents the best case scenario.

Important
All data on this website refer to an ambient pressure of 1,013 mbar and an ambient temperature of 20 °C.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.