Schmalz

Definition of Vacuum

Vacuum is the term for air pressures which lie below normal atmospheric pressure. The ambient pressure is 1,013 mbar at sea level and decreases with elevation.

The form of the vacuum depends on the application in vacuum technology. A relatively small vacuum, the low vacuum, is sufficient for vacuum handling.

The pressure of the low vacuum ranges from 1 mbar to 1,013 mbar (ambient pressure at sea level).

Specification as relative value

In vacuum technology, the vacuum is specified as a relative value which means the vacuum is specified in relation to the ambient pressure. Such vacuum values always have a negative sign, because the ambient pressure is used as the reference point, which is defined as 0 mbar.

Specification as absolute value

In science, a vacuum is specified as an absolute value. The reference point is absolute zero, which means space void of air (e.g. outerspace). This means the vacuum value is always positive.

Vacuum/pressure conversion table

The following table shows the comparison values between absolute and relative pressure.

Absolute pressure [mbar]

Relative vacuum

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2

mm H2O

Torr; mm Hg

in Hg

900

10%

-0.101

-1.01

-10.1

-0.103

-1,030

-76

-3

800

20%

-0.203

-2.03

-20.3

-0.207

-2,070

-152

-6

700

30%

-0.304

-3.04

-30.4

-0.31

-3,100

-228

-9

600

40%

-0.405

-4.05

-40.5

-0.413

-4,130

-304

-12

500

50%

-0.507

-5.07

-50.7

-0.517

-5,170

-380

-15

400

60%

-0.608

-6.08

-60.8

-0.62

-6,200

-456

-18

300

70%

-0.709

-7.09

-70.9

-0.723

-7,230

-532

-21

200

80%

-0.811

-8.11

-81.1

-0.827

-8,270

-608

-24

100

90%

-0.912

-9.12

-91.2

-0.93

-9,300

-684

-27

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.