Schmalz

Definizione di vuoto

Si parla di vuoto o anche di depressione quando la pressione all'interno di uno spazio chiuso è più bassa della pressione ambiente. La pressione ambiente misura, all'altezza del livello del mare, 1.013 mbar e diminuisce con l'aumentare dei metri di quota.

Nella tecnologia del vuoto la formazione del vuoto si differenzia a seconda del campo di applicazione. Per la movimentazione con il vuoto è sufficiente un vuoto relativamente ridotto, il cosiddetto vuoto grossolano.

Il campo di pressione del vuoto grossolano varia da 1 mbar a 1.013 mbar (pressione ambiente sul livello del mare).

Indicazione come valore relativo

Nel settore della tecnica del vuoto, il vuoto viene indicato come valore relativo, questo significa che la depressione viene indicata in relazione alla pressione ambiente. Il valore del vuoto indicato è preceduto da un segno negativo perché la pressione ambiente viene indicata, come punto di riferimento, con 0 mbar.

Indicazione come valore assoluto

Nel campo scientifico il vuoto viene indicato come valore assoluto. Come punto di riferimento si usa in questo caso lo zero assoluto, quindi lo spazio senza aria (ad es. lo spazio cosmico). In questo modo il valore del vuoto ha sempre segno positivo.

Tabella di conversione vuoto / pressione

La seguente tabella mostra dei valori di riferimento tra la pressione assoluta e la pressione relativa.

Pressione residua absoluta [mbar] Vuoto relativo  bar N/cm2 kPa atm, kp/cm2 mm H2O Torr; mm Hg in Hg
900 10% -0,101 -1,01 -10,1 -0,103 -1.030 -76 -3
800 20% -0,203 -2,03 -20,3 -0,207 -2.070 -152 -6
700 30% -0,304 -3,04 -30,4 -0,31 -3.100 -228 -9
600 40% -0,405 -4,05 -40,5 -0,413 -4.130 -304 -12
500 50% -0,507 -5,07 -50,7 -0,517 -5.170 -380 -15
400 60% -0,608 -6,08 -60,8 -0,62 -6.200 -456 -18
300 70% -0,709 -7,09 -70,9 -0,723 -7.230 -532 -21
200 80% -0,811 -8,11 -81,1 -0,827 -8.270 -608 -24
100 90% -0,912 -9,12 -91,2 -0,93 -9.300 -684 -27

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello