Schmalz

Definition of Vacuum

Vacuum is the term for air pressures which lie below normal atmospheric pressure. The ambient pressure is 1,013 mbar at sea level and decreases with elevation.

The form of the vacuum depends on the application in vacuum technology. A relatively small vacuum, the low vacuum, is sufficient for vacuum handling.

The pressure of the low vacuum ranges from 1 mbar to 1,013 mbar (ambient pressure at sea level).

Specification as relative value

In vacuum technology, the vacuum is specified as a relative value which means the vacuum is specified in relation to the ambient pressure. Such vacuum values always have a negative sign, because the ambient pressure is used as the reference point, which is defined as 0 mbar.

Specification as absolute value

In science, a vacuum is specified as an absolute value. The reference point is absolute zero, which means space void of air (e.g. outerspace). This means the vacuum value is always positive.

Vacuum/pressure conversion table

The following table shows the comparison values between absolute and relative pressure.

Absolute pressure [mbar]

Relative vacuum

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2

mm H2O

Torr; mm Hg

in Hg

900

10%

-0.101

-1.01

-10.1

-0.103

-1,030

-76

-3

800

20%

-0.203

-2.03

-20.3

-0.207

-2,070

-152

-6

700

30%

-0.304

-3.04

-30.4

-0.31

-3,100

-228

-9

600

40%

-0.405

-4.05

-40.5

-0.413

-4,130

-304

-12

500

50%

-0.507

-5.07

-50.7

-0.517

-5,170

-380

-15

400

60%

-0.608

-6.08

-60.8

-0.62

-6,200

-456

-18

300

70%

-0.709

-7.09

-70.9

-0.723

-7,230

-532

-21

200

80%

-0.811

-8.11

-81.1

-0.827

-8,270

-608

-24

100

90%

-0.912

-9.12

-91.2

-0.93

-9,300

-684

-27

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.