Schmalz

Energy Required for Vacuum Generation

The energy required for vacuum generation increases disproportionately to the attained vacuum. Increasing the vacuum from -600 mbar to -900 mbar, for example, increases the holding force by a factor of 1.5, but the evacuation time and the energy needed to achieve this vacuum value increases by a factor of 3.

This means that only the vacuum required should be generated in the working area to keep the energy expenditure and the operating costs at a minimum.

Common working areas

  • for air-tight surface (e.g. metal, plastics, etc.): -600 to -800 mbar vacuum

  • for porous materials (e.g. cardboard boxes, particle boards, MDF sheets, etc.): -200 to -400 mbar vacuum; in this range the necessary holding force is generated by increasing the suction rate and the suction area

Important: On this website, the holding forces of the suction cups are always specified at an efficient vacuum level of -600 mbar.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.