Schmalz

Energy Required for Vacuum Generation

The energy required for vacuum generation increases disproportionately to the attained vacuum. Increasing the vacuum from -600 mbar to -900 mbar, for example, increases the holding force by a factor of 1.5, but the evacuation time and the energy needed to achieve this vacuum value increases by a factor of 3.

This means that only the vacuum required should be generated in the working area to keep the energy expenditure and the operating costs at a minimum.

Common working areas

  • for air-tight surface (e.g. metal, plastics, etc.): -600 to -800 mbar vacuum

  • for porous materials (e.g. cardboard boxes, particle boards, MDF sheets, etc.): -200 to -400 mbar vacuum; in this range the necessary holding force is generated by increasing the suction rate and the suction area

Important: On this website, the holding forces of the suction cups are always specified at an efficient vacuum level of -600 mbar.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.