Schmalz

Energy Required for Vacuum Generation

The energy required for vacuum generation increases disproportionately to the attained vacuum. Increasing the vacuum from -600 mbar to -900 mbar, for example, increases the holding force by a factor of 1.5, but the evacuation time and the energy needed to achieve this vacuum value increases by a factor of 3.

This means that only the vacuum required should be generated in the working area to keep the energy expenditure and the operating costs at a minimum.

Common working areas

  • for air-tight surface (e.g. metal, plastics, etc.): -600 to -800 mbar vacuum

  • for porous materials (e.g. cardboard boxes, particle boards, MDF sheets, etc.): -200 to -400 mbar vacuum; in this range the necessary holding force is generated by increasing the suction rate and the suction area

Important: On this website, the holding forces of the suction cups are always specified at an efficient vacuum level of -600 mbar.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.