Schmalz

Requerimientos de energía para la generación de vacío

Los requerimientos de energía para la generación de vacío aumentan de forman desproporcionada al vacío alcanzado. Un aumento de la depresión de -600 mbar a -900 mbar da lugar a un aumento de las fuerzas 1,5 veces mayor. Sin embargo, el tiempo de evacuación y el consumo de energía se multiplican por 3.

Por ello, es obvio que sólo se debe generar el vacío necesario en el rango de trabajo para mantener lo más bajos posibles los consumos de energía y, así, los costes de servicio.

Rangos de trabajo comunes

  • para superficies compactas (p. ej., metal, plástico, etc.): -600 a -800 mbar de vacío

  • para materiales porosos (p. ej., cartones, tableros de madera aglomerada, planchas MDF, etc.): -200 a -400 mbar de vacío; en este rango, la fuerza de retención necesaria se genera elevando la capacidad de aspiración y aumentando la superficie de aspiración

Importante: En esta página web, las fuerzas de sujeción de las ventosas se indican siempre a un nivel de vacío económico de -600 mbar.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.