Schmalz

Energy Required for Vacuum Generation

The energy required for vacuum generation increases disproportionately to the attained vacuum. Increasing the vacuum from -600 mbar to -900 mbar, for example, increases the holding force by a factor of 1.5, but the evacuation time and the energy needed to achieve this vacuum value increases by a factor of 3.

This means that only the vacuum required should be generated in the working area to keep the energy expenditure and the operating costs at a minimum.

Common working areas

  • for air-tight surface (e.g. metal, plastics, etc.): -600 to -800 mbar vacuum

  • for porous materials (e.g. cardboard boxes, particle boards, MDF sheets, etc.): -200 to -400 mbar vacuum; in this range the necessary holding force is generated by increasing the suction rate and the suction area

Important: On this website, the holding forces of the suction cups are always specified at an efficient vacuum level of -600 mbar.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.