Schmalz

Definition of Vacuum

Vacuum is the term for air pressures which lie below normal atmospheric pressure. The ambient pressure is 1,013 mbar at sea level and decreases with elevation.

The form of the vacuum depends on the application in vacuum technology. A relatively small vacuum, the low vacuum, is sufficient for vacuum handling.

The pressure of the low vacuum ranges from 1 mbar to 1,013 mbar (ambient pressure at sea level).

Specification as relative value

In vacuum technology, the vacuum is specified as a relative value which means the vacuum is specified in relation to the ambient pressure. Such vacuum values always have a negative sign, because the ambient pressure is used as the reference point, which is defined as 0 mbar.

Specification as absolute value

In science, a vacuum is specified as an absolute value. The reference point is absolute zero, which means space void of air (e.g. outerspace). This means the vacuum value is always positive.

Vacuum/pressure conversion table

The following table shows the comparison values between absolute and relative pressure.

Absolute pressure [mbar]

Relative vacuum

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2

mm H2O

Torr; mm Hg

in Hg

900

10%

-0.101

-1.01

-10.1

-0.103

-1,030

-76

-3

800

20%

-0.203

-2.03

-20.3

-0.207

-2,070

-152

-6

700

30%

-0.304

-3.04

-30.4

-0.31

-3,100

-228

-9

600

40%

-0.405

-4.05

-40.5

-0.413

-4,130

-304

-12

500

50%

-0.507

-5.07

-50.7

-0.517

-5,170

-380

-15

400

60%

-0.608

-6.08

-60.8

-0.62

-6,200

-456

-18

300

70%

-0.709

-7.09

-70.9

-0.723

-7,230

-532

-21

200

80%

-0.811

-8.11

-81.1

-0.827

-8,270

-608

-24

100

90%

-0.912

-9.12

-91.2

-0.93

-9,300

-684

-27

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.