Siamo arrivati a Taicang
Grazie alla sua nuova sede centrale a Taicang, in Cina, Schmalz punta a consolidare e sviluppare ulteriormente la sua posizione in questo importante mercato.
Agli inizi del 2020 J. Schmalz GmbH aveva acquisito un terreno con una superficie di circa 27.000 metri quadri nella West Dalian Road, a Taicang, un centro che si trova a circa 50 chilometri a nord-ovest del centro di Shanghai. Questo lotto di terreno ospita adesso uffici, impianti di produzione e un magazzino. Inoltre, Schmalz dispone anche di un ufficio commerciale a Shanghai e di diverse sedi distaccate anche a Pechino e Shenzhen. Nella nuova sede centrale di Schmalz (China) Co., Ltd. a Taicang ci si concentra nella produzione dei componenti per il vuoto e dei sistemi completi. Grazie alla nuova posizione Schmalz non solo punterà a creare valore per il mercato locale ma a servire i clienti che operano in un’ampia gamma di settori industriali. In futuro verranno sviluppati anche prodotti specifici per il mercato cinese - in base al principio “locale-per-locale”.
E per quanto riguarda la sostenibilità? Schmalz ha preso questo aspetto in seria considerazione in vari modi. Lo stabilimento produttivo, ospitato in un padiglione da 4.000 metri quadri, viene alimentato da un impianto fotovoltaico con una potenza nominale pari a 280 kWp. La geotermia e le pompe di calore contribuiscono a riscaldare gli edifici, mentre gli impianti di condizionamento con convertitore di frequenza garantiscono il ricambio di aria fresca negli uffici. Inoltre, Schmalz ha fatto installare un sistema per la gestione energetica e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Schmalz ha pensato non solo alla tutela delle risorse ma anche all’ambiente di lavoro. Infatti, l’azienda ha fatto installare in tutte le postazioni scrivanie ad altezza regolabile, monitor a sfioramento nelle sale riunioni in modo da promuovere il potenziamento delle produttività. Inoltre, ha fatto realizzare un’area per il tempo libero e la mensa per rilassarsi.
La scelta di optare per la sede cinese a Taicang è stata facilitata dall’amministrazione locale che ha deciso di attirare nella zona aziende innovative di medie dimensioni - e infatti sono già presenti in zona 350 aziende tedesche. La presenza di una rete di fornitori qualificati e la vicinanza con Shanghai hanno poi convinto a optare per questo centro nella Provincia di Jiangsu.
“Con la nuova sede centrale cinese abbiamo creato le solide fondamenta su cui sviluppare la nostra posizione di fornitore rinomato del più importante mercato in crescita”, afferma il Dott. Kurt Schmalz, socio dirigente di J. Schmalz GmbH. Se tutte le promesse saranno mantenute, l’esperto del vuoto è già pronto con il suo piano di espansione nelle aree limitrofe della sede.
Pensiamo già al futuro: l’ampio lotto di 27.000 metri quadri offre spazio sufficiente per l’ulteriore espansione della sede.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.