"Una pietra miliare significativa": Schmalz espande la filiale statunitense
Cerimonia di inaugurazione dell'edificio a Raleigh, Carolina del Nord. Il direttore esecutivo Dr. Kurt Schmalz e il commissario della contea di Wake, Vickie Adamson, hanno tagliato insieme il nastro blu.
"Questa espansione è una pietra miliare significativa e offre un grande valore aggiunto ai nostri clienti", ha dichiarato il Dr. Kurt Schmalz, socio amministratore di Schmalz. "Gli Stati Uniti sono un mercato di straordinaria importanza per noi, quindi attendiamo con ansia il rapido sviluppo della nostra sede all'estero e prevediamo un'ulteriore crescita."
"Questa espansione è una pietra miliare significativa e offre un grande valore aggiunto ai nostri clienti".∼ Dr. Kurt Schmalz, socio dirigente di Schmalz
Schmalz ha registrato una forte crescita negli Stati Uniti. L'espansione ha portato la superficie della filiale di Raleigh a circa 8.000 metri quadrati. Schmalz ha investito in questo progetto una somma a una cifra elevata. Anche prima dell'espansione, la posizione statunitense, fondata nel 1999, era una delle più grandi del Gruppo Schmalz con circa 110 dipendenti. Ora, in futuro, saranno aggiunti altri 60 posti di lavoro.
Schmalz persegue i suoi obiettivi di crescita anche in altri Paesi. Ad esempio, l'anno scorso sono state ampliate in modo significativo le posizioni in India e in Cina, grazie a importanti progetti di design. Inoltre, entro la fine dell'anno Schmalz aprirà un'altra posizione a Bydgoszcz, in Polonia. In totale, il Gruppo Schmalz comprende 29 posizioni in tutto il mondo con circa 1.800 dipendenti.
Foto di gruppo davanti al nuovo edificio: Il team di Schmalz USA festeggia l'inaugurazione.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.